来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-11
OFweek 电子工程 网讯: 近日,不少媒体收到了Motorola的邀请函,将会在7月10日举办一场小型发布会,大家都认为将要发布X Phone了,可却让大家失望了。因为该次活动只是一场小型活动,并不会发布X Phone。 自从去年年底到现在,Motorola移动(后简称Motorola)没有再发布任何新手机了,很多人都认为难道 Google 收购了Motorola是一件错误的决定?但起初Google可是为了Motorola众多专利才花了125亿美元收购的,这样可以用于应对苹果的专利攻势,才能够长线发展。也可以让自家Android操作系统有一个自主的硬件制造,软硬结合方可让用户得到更好的体验。
Google的顾虑?
Google其实也是考虑到,如果说是出Nexus的Motorola手机的话,那么其他安卓阵营的厂商就可能会转投其他操作系统,之所以一直给其他厂商生产Nexus的手机,正是Google给其他厂商打的一针镇定剂。 为何X Phone一直没出,可能是考虑到前不久Google在开发者大会上,发布了两台搭载原生Android 4.3的手机,分别是三星Galaxy S4和HTC ONE,这属于Google的战略之内,因为这两台干儿子上市还不久,不能接着就上新款手机,所以就只能委屈自家的亲儿子了。且还特意公布了新的Motorola的Logo,并表明Motorola是Google旗下的子公司,这样做就表明了立场。
(之前曝光的图片)