• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通面临三重威胁:固有优势有被削弱风险

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-11

分享至:
  • Ofweek 电子工程 网讯: 7月10日早间消息,半导体领域,高通无疑是一股不可忽视的强劲力量。在市场研究公司IHS iSuppli公布的“2012年度全球半导体企业排名”中,高通由2011年的第六跃升至第三位。

    然而,顶着“全球价值半导体企业”头衔仅仅半年以来,高通的股价却持续令人失望,呈现出1.47%的负增长。相比之下,同期英特尔股价却上涨了16.67%,英伟达也上涨16.15%,AMD涨幅则高达70%。

    “不得不说,高通正面临着多重危机,利润紧缩、份额丢失等主要负面因素将对未来高通的发展形成不小的阻碍。同时,高通对三星供应以及无线专利授权费的依赖,也为其埋下了些许潜在威胁。”知名撰稿人阿什拉夫·伊萨(Ashraf Eassa)在财经博客网站Seeking Alpha上撰文表示。

    利润紧缩:低价市场环境使然

    众所周知,高通以高端产品线骁龙处理器系列及LTE调制解调器而闻名。但实际上高通芯片出货量的很大一部分,都来自于其为中国的移动市场所提供的低端骁龙200系列。

    “在中国市场,你很难与其他蜂拥而来并与你做着同样事情的公司区分开来。”伊萨谈到,这里没有太多的空间来区分技术的优劣,这就是为什么高通没有费神去力推自有Krait处理器,而是选择ARM现成的低端处理器核心Cortex A5和A7,全因后者花费更少。

    如今在中国市场,联发科、全志科技(AllWinner)、展讯等生产廉价SoC芯片的供应商,均能提供与高通类似的产品,且亦能接受较低的毛利率,如展讯的毛利率约为38%。

    如果高通与中国本土芯片商对抗,也存在很大阻力。这些芯片商早已与国内手机制造商及无线运营商建立良好合作关系。尽管如此,高通还是维持了高达33%的市场份额。

    然而,高通利润紧缩的威胁已经十分明显。中国半导体市场竞争激烈,想要生存与胜出,必须具备高度集成与低成本优势。“技术优势已经不是制胜关键,控制成本才是王道。”伊萨同时也表示,高通在中国市场的长期增长,也可能大大弥补其利润的紧缩。

    份额侵蚀:顺风车时代或终结

    在高端市场,过去几年高通一直顺风顺水。其率先为手机提供多模LTE调制解调器,并还将更进一步将这类调制解调器整合到主流应用程序处理器中。而与其实力相近的对手——英特尔、英伟达、博通,则早要到明年才能推出类似解决方案。

    当这些解决方案推出后,市场将出现什么样的新景象?博通曾在此前的股东大会上表达对 LTE芯片 价位的看法:高端LTE芯片可能会在40或45美元,尽管他们的售价可能更接近于20或25美元。

    虽然高端市场前景可期,但已明显有疲软现象,这在近苹果及三星的季报中都有所显现。

    高通在这一个市场目前虽有着接近100%的市场份额,但即将出现的若干竞争对手,将会或多或少将瓜分掉一些原本属于高通的份额。

  • 标签 高通公司 LTE芯片 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

    更多新闻