来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-11
OFweek 电子工程 网讯: 台积电和格罗方德半导体股份有限公司(GLOBALFOUNDRIES)正在研发基于 ARM 的 20nm 制程工艺处理器,预计明年可面世。 据了解,当前 28nm 处理器的快 主频 为 2.3GHz,主频达到 2.3GHz 的处理器有高通 Snapdragon 800 和英伟达的 Tegra 4i 处理器,搭载这两款处理器的设备将于今年 2013 年底或 2014 年初上市。
目前搭载 Snapdragon 800 四核处理器的 智能手机 有,索尼发布的 Xperia Z Ultra 和三星 Galaxy S4 LTE-A,不久的将来还有 LG Optimus G2,均为高端强机的御用处理器,不过,新一代处理器将在性能上远超 28nm 制程的四核处理器。
据了解,在 20nm 制程工艺的帮助下,台积电和格罗方德半导体正在研发的新一代处理器主频将超过 2.3GHz,达到 3GHz。
20nm 制程工艺的主频速度将比当前速度快 30%,密度也是当前密度的 1.9 倍,功耗降低25%,可延长电池续航时间。