• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NXP推可驱动高对比度、高分辨率显示器的LCD段驱动器

来源:我爱方案网
时间:2013-07-11

分享至:

【导读】NXP发布两款全新覆晶玻璃(COG) LCD段驱动器 – PCF8538和PCA8538 ,这两款产品特别为驱动垂直排列(VA)显示器而设计。PCF8538和PCA8538可实现12V的LCD电压,并在宽温度范围−40°C至+105°C内针对高对比度和稳定对比度提供采用可软件编程的精确温度补偿。

恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)发布两款全新覆晶玻璃(COG) LCD段驱动器 – PCF8538和PCA8538 – 这两款产品特别为驱动垂直排列(VA)显示器而设计。VA显示器可提供高对比度、真正黑色背景、宽视角,在极端温度下也具有出色的图像质量;然而,尽管优点良多,但与传统扭曲向列(TN)显示器相比,VA显示器需要更高的LCD电源电压和帧频率。

PCF8538和PCA8538可实现12V的LCD电压,并在宽温度范围−40°C至+105°C内针对高对比度和稳定对比度提供采用可软件编程的精确温度补偿。全新COG段驱动器还提供带可编程、范围为45 Hz至300 Hz的校准帧频率片内振荡器。该驱动器还可用于驱动采用任意背光颜色的传统TN显示器。

PCF8538和PCA8538均为单芯片LCD驱动器,可产生包含多达9个背板、102个光段和高达918显示器像素的任意静态或复用LCD的驱动信号。 PCA8538特别适合在严酷环境下驱动VA显示器,并符合AEC-Q100标准,可用于空调系统、仪表盘及汽车信息娱乐系统等汽车应用。恩智浦公司即将推出评估样片和演示板,请点击以下链接观看影片概述:

恩智浦半导体全球产品市场经理Giovanni Genna表示:“垂直排列显示器正越来越受欢迎-不仅在汽车LCD应用中,在家用电器、医疗设备及许多其他需要可靠、高对比度的无源LCD显示器的消费和工业应用中也是如此。通过设计针对VA显示器的覆晶玻璃LCD段驱动器,我们不仅满足了主要显示器模块生产商和一级汽车供应商的需求,同时也让非车载OEM能够更加轻松地将VA显示器集成到他们的设计中。作为覆晶玻璃LCD技术的先锋,恩智浦公司与各大制造商具有超过25年的紧密合作经验,采用COG设计,致力于降低LCD显示器成本,简化PCB布局,提高可升级性,增加灵活性和可靠性。根据恩智浦公司接口产品部已经为汽车工业提供了上亿枚芯片的可靠记录,推出精密可靠的VA显示器解决方案一直是顺其自然的过程。”
 

标签 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻