近年来,车载信息娱乐系统已经成为车企争取顾客的砝码。
“如果你不在车内加入这一类的系统,你就会失去生意,”通用信息娱乐系统研发的高级经理Mike Hichme告诉记者。 “现在大部分的汽车用户都对这类系统有兴趣,没有车企能够承受放弃它所带来的损失。”
目前全球约有10%的汽车配有GPS芯片和蜂窝技术,截至2015年,这一数字将翻番,甚至达到50%; 而到2025年,几乎所有的汽车都将实现多种途径下的移动连接。现有的趋势是,各大车企都在努力向消费者提供各种不同的选择,从内置电脑芯片到与智能手机无缝对接。
而底特律在车载信息娱乐系统方面,一时呈现出了三足鼎立的态势:先驱者---通用、创新者---福特和近来杀出的黑马---克莱斯勒。
通用的OnStar系统是早的,兴起于1996年,是车载信息娱乐系统领域的始祖;福特的SYNC系统晚了11年,但却因其创新性也赚了不少眼球。
继SYNC之后,福特又推出了MyFord Touch系统,用触摸屏和多功能菜单取代了传统的按钮操作。但MyFord Touch却没能复制SYNC的成功,其实际操作的复杂性和系统设计缺陷让消费者满腹牢骚,福特也因此蒙受了巨大的损失。福特目前正在努力修复MyFord Touch的系统漏洞,并且准备换回传统的按钮操作,以降低使用的复杂性。
克莱斯勒在通用和福特之后,带着自家的Uconnect进军车载信息娱乐系统,虽然颇有些后知后觉,但Uconnect目前良好的市场表现却为克莱斯勒挣得了不少彩头。
通用先行
OnStar初是以提供安全服务的角色出现的。彼时,用户可通过OnStar按钮连线呼叫中心,之后呼叫中心通过GPS芯片和蜂窝技术定位用户所在的位置,并提供相关的帮助。如果发生了交通事故,安全气囊被损坏,配有OnStar的汽车还可以呼叫紧急救援车辆。
随后通用对OnStar进行了升级,用户无需用手操作即可实现智能手机和汽车的连接。
通用日前还宣布计划引入4G的宽带速度,以重获车载信息娱乐系统的盟主之位。一旦实现了车内4G,用户无需同步智能手机就能在汽车中查询语音邮件和短信。整个汽车内部就仿佛是一个Wi-Fi场,允许车主自由连网。
如今,通用旗下每一个品牌都在研发自己的车载信息娱乐系统,并冠以不同的名字和售价,操作复杂度也多有不同。雪佛兰有低价位的MyLink系统,允许用户通过蓝牙和智能手机上网;别克和GMC则配有Intellilink系统。凯迪拉克的用户体验系统CUE相对高端,使用触摸屏作为操作界面。
Hichme和Stuart Norris在2008年时就有了CUE的初步创意,彼时的想法是利用凯迪拉克向来先进的技术,将驾驶舱内繁多的操作按钮进行简化,并将音频系统标准化,加入声音分辨等功能。CUE一年前在凯迪拉克XTS上首次试行,之后又先后应用到了新款ATS和SRX等车型。
和福特的MyFord Touch类似,CUE目前也收到了来自业内外的批评,比如《消费者报告》就指出,触摸屏的设计不利于用户在驾车的过程中进行操作。
凯迪拉克对缺乏传统操作按钮一类的批评已有预期,但和MyFord Touch不同的是,对CUE质疑有多半是针对系统本身的不足和漏洞,通用目前已经修复了部分漏洞。
来自AutoPacific的Dave Sullivan在使用CUE的过程中就遇到了问题,他说“当你在开车时,发现车内的配置不能正常工作,你会很生气的,而且会分神。”
福特技术流
福特早先在微软的协作下研发了SYNC系统,放弃了更为常见的在汽车中插入电脑芯片的做法,选择将汽车与智能手机直接相互连接。持续的软件更新使SYNC可以与先进的移动技术保持同步。
SYNC一经推出即获得了成功,也将福特推向了汽车技术领袖的位置。
但接下来问世的MyFord Touch却没能延续SYNC的风光,反倒受到了普遍的质疑。其先进的触摸屏操作界面被证实不便于用户驾车时使用,福特的消费者质量评估急剧下滑,并且估计在接下来的几年内都难以翻身。
为挽回局面,福特采取了一系列的措施,比如延长系统保修期、免费提供软件补丁等。大概两年半前,福特开始重新在汽车中使用传统的操作按钮,MyFord Touch的市场惨败或将会促使福特回归按钮式的操作配置。类似的例子还有MyLincoln Touch,其复杂的操作完全不讨消费者的喜欢。
“我们很乐意对MyFord Touch进行必要的改进。”福特美国总裁Joe Hinrichs近日在接受采访时表示。
目前,80%的福特车型配有MyFord Touch,系统普及率远多于其他的竞争对手。这同时也意味着福特将会收到更多的消费者投诉。但福特仍致力于尝试和推进各种先进的技术,Joe就表示:“我们的主要的发展目标之一是保持汽车技术的领头人的地位。”
来自J.D.Power的Sargent承认福特在技术层面的确先于其他车企,但是福特更应该考虑到技术的实用性,照顾消费者的使用需求。
克莱斯勒成新宠
克莱斯勒的Uconnect系统容其他诸多车载信息娱乐系统的优点于一身,因此广受好评。
Uconnect同时拥有蜂窝技术和多种订购服务,能够将汽车和智能手机进行同步,并且引入了3G的宽带速度,极其方便用户上网或者连接其他电子设备。
车主可通过车内的内置电话订购服务,也可以将智能手机和车里的信息娱乐系统同步,轻松实现接打电话、上网或者听歌。
“有些用户希望不用智能手机就能实现上述功能,但有些用户则对手机有严重依赖,喜欢将手机与汽车相连接。”克莱斯勒Uconnect 团队的负责人Marios Zenios评论说。
Marios于2008年从摩托罗拉跳槽到克莱斯勒,当时克莱斯勒正处于初级研发阶段,并在集中讨论Uconnect是应该内置还是依托于智能手机。
“后来我们决定两种方式并行,尽可能满足消费者的多样需求。”Marios透露。
这个决定又带来了另外一个问题:这个系统应该有多先进才能适合尽可能多的用户?
克莱斯勒终将大众消费者的科技水平和偏好作为了主要的考虑因素,采取了中间路线:在系统中既加入了大量的机械操作,也设置了8.4英寸大小的触摸屏。新款的Ram和Viper还可实现车内无线上网。
克莱斯勒的想法就是:让消费者自行在机械操作到触摸屏操作之间进行切换。此外,克莱斯勒还提供了八种播放音乐的方式和三种控制车内气温的途径。
“科技对我们来说是辅助工具,并不是开发系统时的决定性因素。”Marios说道。
小结:
车载信息娱乐系统是大势所趋,是未来每辆汽车必不可少的配置。目前,各家都在想着怎样把科技融合到产品中,争取更多的消费者,但目前这还只是一个尝试阶段,谁也不比谁更靠谱。只有设计轻巧合理,顾及消费者体验的产品,才会让你动心,对么。