• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NVR与DVR实质较量:谁将被革命?

来源:机房360
时间:2013-07-11

分享至:

    那么DVR作为数字监控时代的产物,已经越来越难以适应不断变化的安防应用需求,局限性日益凸显。就在苏州科达科技有限公司在业内推出首款“NVR”产品后,科达总经理陈卫东先生认为科达推出的NVR产品即将取代DVR成为网络化监控时代的重量级、具有代表性的产品。而业内对于NVR取代DVR成为监控市场新宠也是争论不休。NVR产品究竟有哪些先进特性?哪些优于DVR的优势?DVRpkNVR究竟谁占上风?应用前景如何?三年的时间能够取代DVR占领主流市场吗?” 

    市面上所谓的NVR和科达此次推出的NVR是有本质的区别。NVR中文名称叫网络录像机。市面上也有一些叫NVR的产品,但客观的说,各家的定义不一样。目前中国国内所推的NVR并不是科达所说的NVR,多数是一种视频管理软件,目前这种硬件一体化的NVR产品我们还没有看到其他厂家推出类似产品。科达NVR首先是一个集录像、存储、管理、画面浏览于一体的设备;与DVR的区别体现在DVR与前端接入是通过模拟方式进行的,而NVR与前端设备的连接,是通过网络与前端相联的,科达的这个产品定位也很明确,不再用模拟的编码,编码这块全部数模转换。另外在性价比方面,NVR产品在同等路数下性能也有优势,比如16路的NVR优于16路的硬盘录像机。

    NVR将取代DVR?

    NVR配合网络摄像机、视频适配器等ip前端,通过纯ip部署实现网络视频接入、浏览、录像、回放及管理,可提供全ip视频监控解决方案,您仅需借助现有网络即可完成整个系统的快速部署;并可在任意时间、任意地点对任意目标进行实时监控和管理。

    NVR部署在网络中心,仅需一根网线即可完成所有监控点的接入,布线成本低,施工速度快,安装简洁,维护方便。监控前端通过ip网络接入NVR,因此,只要利用用户已有的ip网络即可进行系统部署,而且监控点可以位于网络的任意位置,不受地域限制。

    对于NVR取代DVR,主要有以下几个方面:

    1、基础网络现在越来越普及,不管是远程网络还是监控单位内部的局域同目前都非常普及和成熟,这就具备了网络化部署的先决条件。

    2、人们对监控的网络化需求日益突出,不仅仅要在本地实现监控,还希望通过远程,甚至通过无线方式观看,而这些只有进行网络化才能满足用户的需求。

    3、在前端设备方面,ip摄像机这几年发展非常迅速,不管是原先做摄像机的厂家纷纷在推ip摄像机,原先做DVR、dvs的厂家也在推,由此可以看出,摄像机或模拟前端的ip化应该是非常明显的一个潮流。

    从这三个方面看,无论是基础网络的成熟度,还是前端设备成熟度;亦或是人类对监控的需求,这三个方面让我们都可以看到网络化部署的方向,NVR图像存储方面优于DVR。

    传统的DVR产品在存储方面一直被工程商看好,而无论DVR还是NVR对图像存储的要求都很高。在存储方面科达的NVR产品一是继承了DVR的存储模式,在NVR里内置多块硬盘进行存储,在32路、64路的产品的存储可靠性上也做了一些创新,32路64路NVR具备冗余存储功能,也就是说即使在存储过程中某块硬盘损坏,也能保证录像数据不丢失,这是目前DVR所不具备的功能。

    在容量较大情况下,NVR具备扩展存储功能,既可以是扩展usb的磁盘阵列,也可以是扩展网络化的磁盘阵列来进行存储扩展,针对多NVR的存储管理,仅需通过客户端软件即可对多个NVR进行统一管理,这个软件可以部署在网络所通达的任何地方。通过登陆这个软件,可以看到在你所覆盖范围内任何一台NVR的任何一台摄像头的监控图像和历史图像资料,可以分别授权统一管理。

    首先NVR产品的视频码流是来自网络的;来自NVR直接的前端,而DVR是本地编码本地进行存储,单纯从存储介质来看NVR就比DVR有优势,它存储视频的来源是网络,这样的话即使我把摄像机放在美国,NVR布置在中国,也能远程进行存储。还有一点,ip前端也可以提供本地存储功能,当前端传输网络出现问题时,前端设备也可以对编码的视频进行存储,通过与NVR集中存储配合,可以有效抵抗传输风险,保证存储可靠性。而DVR采用模拟前端,只能在中心进行录像和存储,一旦传输断了,就无法进行录像和存储。在这方面NVR的优势也很明显。

    NVR&DVR成本比较

    NVR和DVR产品从年台设备来看成本差不多,NVR应该还有一些优势。用户客观来说更加关注整体解决方案的成本,比如使用NVR布线更简单,因此带来的线材消耗小,施工成本远低于DVR等等。举个例子来说明,现在有一个工厂要部署监控系统,如果要部署DVR,一般要放在门卫传达室,而目每一个监控点要铺视频线,如果我们以平均每个点到传达室的距离是200未来计算的话,即使选择没有品牌的线缆,仅线材这一块就要有差不多6000多元的成本,这里面还不包括前端设备,比如音视频线、前端摄像机等。而部署NVR,显而易见的会莅布线方面省却费用。同时我们应该可以看到,网络摄像机作为近年增长非常快的一块,它的价格比传统摄像机下降的还要快,所以综合来看,NVR的优势非常明显。

 

标签 数模转换 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻