• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

KORG手持设备中选用赛普拉斯的PSoC 3可编程片上系统

来源:中国电子网
时间:2013-07-10

分享至:

近日,赛普拉斯半导体公司宣布,KORG公司在其新一代KAOSS PAD手持式合成器产品中,选用了赛普拉斯的PSoC® 3可编程片上系统。KORG Kaossilator 2 和 Mini Kaoss赋予用户自由艺术家的能力,兼具多层数字音乐能力,和由PSoC3控制的能够直观操作的触摸板和滑条功能。除了触控之外,PSoC架构的灵活性和多功能性使得单片PSoC 3解决方案还能为KAOSS产品的显示器执行加电排序控制和信号转换,从而替代了老产品中3个器件的功能。

Kaossilator 2 合成器与 Mini Kaoss上的触摸板和滑条,均利用赛普拉斯的CapSense®电容感应技术实现了超快速响应,相对于KORG上一代产品采用的电阻式触摸屏而言,有了很大的提升。PSoC 3的可编程数字逻辑单元可以驱动该产品出色的有机电致发光(OEL)显示屏中的信号转换器,从而降低中央处理器(CPU)的负荷,实现性能优化。

KORG公司KAOSS新产品线产品负责人Masato Mizuno说:“Kaossilator 2 和 Mini Kaoss将世界上好的电容触控技术和流行的合成器合二为一,能满足音乐家对准确性和反应速度的要求,以便随时随地创作数字音乐。PSoC 3的灵活性使很多设计上的问题迎刃而解,从而显著改进了动态合成器的性能和外观设计。”

赛普拉斯消费类解决方案营销经理Leon Tan表示:“KORG的KAOSS产品线在苹果的iPhone和iPad的成功基础上,重新定义了音乐家进行音乐创作和互动的方式。我们欣喜地看到,KORG成功地利用了PSoC 3业界的电容触控技术以及替代别的元件实现多种其他功能的能力,将这些创新性的合成器推向市场。”

关于CapSense

赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案已替代了40亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的。CapSense是业界选择性多、集成度的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。

MCU不能,而PSoC能!

PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。

PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。

标签 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻