• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Windows RT尽管背负骂名 仍然是微软转型关键

来源:腾讯数码
时间:2013-07-10

分享至:

虽然Windows RT系统背负着“阉割版”的骂名,市场表现相当颓废,但是从长远的角度来看,它的存在实际是对微软的战略发展起到了关键性的作用。国外科技媒体PCWorld刊发了相关评论文章,详细阐述了Windows RT对于微软转型的重要性,观点颇为独到,一起来了解一下,以下为全文:

Windows RT产品遭遇市场打击

显而易见,Windows RT系统生来便存在缺陷。专门使用ARM处理器架构而非传统的X86,使得搭载Windows RT的设备只能运行触摸板的Modern界面,而用户们熟悉的传统Windows桌面则消失的无影无踪了。除了这些技术性的限制,Windows应用商店的不给力,也让这个系统逐渐遭到忽视。应用软件数量偏少、质量一般,实用性也不及桌面软件,这些原因导致消费者对Windows RT系统提不起兴趣。根据IDC的调查报告显示,2013年季度Windows RT设备的出货量仅为20万台,其中大部分还来自于微软自家的Surface RT平板电脑。

由于Windows RT设备遭到市场和消费者的冷遇,很多硬件厂商也逐渐停止相关设备的开发。至于软件,大牌游戏工作室基本上也都忽略了微软,苹果也在近期放弃了将iTubes移植到Windows 8/RT Modern界面的想法。当然,在CES、台北电脑展甚至是微软自己的Build 2013大会,基本上都没有Windows RT的相关消息了。

不过,虽然坏消息接踵而至,但是有一件事情无法否认:即使RT版的平板电脑产品失败了,但是对Windows平板电脑的影响却是巨大并且积极的。

Windows RT促进了低功耗处理器的出现

著名科技分析师特里克·穆尔黑德表示:“对于微软来说,Windows RT将是一个长期的投资战略。”这种长期的战略,在目前已经产生了一定的影响,当然其中一部分原因也是因为ARM芯片在移动设备领域的成功所导致的。简单地说,虽然电池寿命并不是智能手机和平板电脑的一切,但是绝对会是影响用户选择的一个重要因素;但是英特尔和AMD基本上在这个领域无法与ARM所抗衡。比如,采用英特尔酷睿处理器的混合设计平板,在刚刚上市时仅能实现约5个小时的Windows 8使用时间,而采用ARM标准芯片的Android平板和苹果iPad,基本上都能实现8个小时的续航能力。

而在个人电脑领域,向来都是操作系统引领着处理器等硬件部分的革新,Windows RT的作用便是如此。在微软率先发布Windows RT系统之后,英特尔才意识到芯片组功耗的重要性,或者是说微软宣布与ARM合作后,带给了英特尔一些危机感。此后,英特尔发布了其基于X86架构的“Clover Trail””系列Atom处理器,能够为完整运行Windows 8的平板电脑提供长达8小时的续航能力。

AMD和英特尔都不约而同地针对低功耗做起了文章

更有趣的事情是,随后英特尔的Haswell芯片和“Silvermont”Atom处理器,以及AMD在移动领域的动作,都朝着兼顾性能与低功耗的方向发展。是的,如果没有Windows RT,或许我们根本不会这么快使用到超长待机的Windows混合设计PC或是平板。

WinRT应用将如何帮助Windows RT?

尽管目前看起来前途暗淡,但Windows RT仍会在未来的Windows生态系统中扮演一个重要的角色。是的,我是指Windows应用商店。在Build 2013大会上,微软主要围绕着Windows生态环境进行了大量的演讲和前瞻,一个极为重要的信号是,采用WinRT架构的Modern界面应用,在未来将被整合到Windows生态环境中,不论是在X86架构还是ARM架构上,都能够良好地运行,这将极大地提升应用开发者的热情。

未来Windows Phone将共享WinRT软件资源

也就是说,Modern界面应用将能够在一系列硬件设备上运行,甚至包括Windows Phone,这将有助于微软建立以Modern界面为主的一体化Windows生态系统。目前,每一份Windows 8系统都包括Modern界面,实际上消费者已经被迫使用Windows RT系统;同时,新的软件运行机制将开发者的注意力全部集中到Win RT架构的软件上,而非传统桌面软件,所以Windows应用商店中的内容将会快速增长,大量的传统桌面应用都会加入到Modern界面中来。

就像我之前所说的,微软在大力推广Windows应用商店。目前,已经有一些大牌应用程序加入进来,包括Facebook、Flipboard和Foursquare等,微软自己也开发了一个Modern界面的Office应用程序,并在Build 2013大会上进行了演示。从某种程度上来说,微软一开始就已经将堵住压在Windows RT的Modern界面上,并逐步削弱传统Windows桌面的重要性。

当然,传统Windows桌面并不会立即消失,这需要一个循序渐进的过程,但是不难看出微软的决心。即使是的Windows 8.1系统,看上去只是一个微小的妥协,虽然微软重新带回了一些传统桌面的元素,但仍是以推进Modern界面和简化操作系统为大方向,逐步让用户脱离对传统桌面的依赖。

所以在这期间,虽然Windows RT可能很难以一个单独的系统出现,但无疑是促使传统Windows电脑移动化的一个重要元素,朝着更持久的使用时间和更好的跨平台兼容性大方向发展。那么,用户是否会在某一天完全接受Modern界面而放弃传统的Windows使用习惯,也将决定Windows RT的未来。

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻