来源:21ic
时间:2013-07-10
Mouser Electronics宣布备货Cree公司的XLamp® MK-R LED;该产品采用基于SC³技术的下一代LED平台,具有高达200流明/瓦的性能。
Cree XLamp® MK-R LED采用Cree公司革命性的SC³技术平台,可提供高达200流明/瓦(1W、25ºC时)的性能,使照明制造商能够创建下一代高流明室内外LED照明系统。 MK-R LED具有EasyWhite®色温,可为仅使用一个LED的设计提供业内的颜色一致性。 对于使用多个LED的系统,MK-R可让制造商使用较少的LED,同时依然保持光照输出性能和质量,相当于降低了系统成本。
创新的SC³技术平台采用Cree公司先进的碳化硅技术,具有先进的LED芯片架构和荧光材料以及新封装设计,是业界先进的LED元器件。 XLamp MK-R针对定向照明应用而优化,同时还适用于需要高流明输出、紧凑型光源以及宽调色板色温和CRI值的应用。