• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx采用行业首个 ASIC级可编程架构UltraScale之首款 20nm器件开始投片

来源:电子工程网
时间:2013-07-10

分享至:
赛灵思公司 (Xilinx)今天宣布, 延续 28nm 工艺一系列行业创新 ,在 20nm 工艺节点再次推出两大行业:投片半导体行业首款 20nm 器件, 也是可编程逻辑器件 (PLD) 行业首款 20nm All Programmable 器件 ;发布行业个 ASIC级可编程架构 UltraScale。这些具有里程碑意义的行业发布 ,延续了赛灵思在 28nm 领域投片首款器件以及在 All Programmable SoC 、All Programmable 3D IC 和 SoC 增强型设计套件上所实现的一系列行业的优势。


赛灵思 UltraScale 架构:行业个 ASIC 级可编程架构 ,可从 20nm 平面晶体管结构工艺向 16nm 乃至FinFET晶体管技术扩 展,从单芯片到 3D IC扩展。它不仅能解决整体系统吞吐量扩展限制和时延问题 ,而且直接应对先进节点芯片性能方面的瓶颈问题—— 互连 。

赛灵思公司可编程平台产品部高级副总裁 Victor Peng 指出: “我们制定了业界积极的 20nm 投片计划 ,我相信 ,和接近的竞争产品相比,赛灵思在高端器件上至少一年的时间 ,而在中端 器件上则至少半年左右 。当你结合采用台积 (TSMC) 技术和我们的 UltraScale 架构, 并通过我们的 Vivado 设计套件进行协同优化,我们相信将比竞争对手提前一年实现 1.5 至 2倍的系统级性能和可编程集成 —— 相当于竞争产品整整一代。 ”

赛灵思同台积合作, 就像 28HPL (高性能低功耗 )开发过程一样 ,把高端 FPGA 的要求注入 20SoC 开发工艺之中 。赛灵思 和台积公司在 28nm 工艺节点上的通力协作,让赛灵思成为行业个 28nm All Programmable FPGA 、SoC 和 3D IC 器件的推出者 ,把赛灵思推上了性价比和功耗、可编程系统集成以及降低材料清单 (BOM )成本方面一代的地位 。 现在, 赛灵思已经将这种行之有效的合作模式从 28nm 扩展到 20nm ,推出了行业首个 ASIC 级可编程架构 — UltraScale。

开发的 UltraScale 架构包括 20nm 平面晶体管结构 (planar )工艺和 16nm 乃至 FinFET 晶体管技术扩展 ,包括单芯片(monolithic)和 3D IC 。它不仅能解决整体系统吞 吐量扩展限制的问题和时延问题,还能直接应对先进节点芯片性能方面的瓶颈问题 — 互连 。

现在 ,人们 需要采用一种创新型的架构来管理每数百 Gbps 信息流的系统性能, 以及在全线速下进行智能处理的能力 ,并可扩展至 Tb级流量和每秒 10 亿次浮点运算 (teraflop ) 级的计算能力 。单凭提升每个晶体管或系统模块的性能 ,或者增加系统模块数量 ,都不足以实现上述 目标 ,因此必须从根本上提高通信、时钟 、关键路径以及互连技术 ,以实现行业新一代高性能应用,满足海量数据流和智能包、DSP 或图像处理等要求 。

UltraScale 架构通过在全面可编程的架构中采用尖端 ASIC 技术,可解决如下挑战:

*  针对海量数据流而优化的宽总线支持多兆位 (multi -terabit) 吞吐量
*  多区域类似ASIC的时钟、电源管理和下一代安全性
*  高度优化的关键路径和内置的高速存储器串联,打破DSP和包处理的瓶颈
*  第二代3D IC系统集成芯片间带宽的步进功能
*  高I/O和存储器带宽,提供动态时延缩短和3D IC宽存储器优化接口
*  Vivado工具消除布线拥堵和协同优化,器件利用率超过90%,且不会影响性能

首批 UltraScale 器件不仅将进一步扩展赛灵思目前市场的 28 nm Virtex 和 Kintex FPGA 以及 3D IC 产品 系列, 而且还将成为未来 Zynq UltraScale All Programmable SoC 的基础。 此外, UltraScale 器件还将通过新的高性能架构 需求实现下 一代更智能系统 ,其中 包括:

*  提供智能包处理和流量管理功能的400G OTN
*  支持智能波束形成的4X4混合模式LTE和WCDMA Radio
*  支持智能图形增强和识别的4K2K和8K显示器
*  面向智能监视与侦察(ISR)的性能系统
*  面向数据中心的高性能计算应用

赛灵思公司 CEO Moshe Gavrielov 表示: “随着赛灵思行业首款 20nm 产品的投片 、首个 ASIC 级 UltraScale 架构、 个 SoC 增强型 Vivado 设计套件 , 以及支持 Smarter 系统设计的不断扩展的 IP 、C和 ARM 处理器解决方案的发布 ,赛灵思再一次扩大了 PLD 产业的价值和市场覆盖面。同时, 我们也提前竞争产品一年为客户带来了一代的价值优势 。”

供货情况

支持 UltraScale 架构 FPGA 的 Vivado 设计套件早期试用版现已开始供货 。首批 UltraScale 器件将于 2013 年第四季度开始发货。如需了解更多信息, 敬请访问以下网址: china.xilinx.com/ultrascale

背景资料:Xilinx UltraScale架构 — 业界首款ASIC级All Programmable架构
标签 UltraScale 20nm All Programmable Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻