来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-09
此前关于“真·八核”处理器 联发科 MT6592 我们只知道使用了Cortex-A7架构处理器,而在7.7号联发科的官方网页上却出现了更详细的信息。
新闻显示MT6592将使用主频高达2.0GHz的Cortex-A7处理器。就算是四核芯片,也要比现在的MT6589T(1.5GHz)强很多,而MT6592是一颗实打实的八核芯片。此外,标题上甚至提到MT6592使用的是和iPad 4同型号的 SGX554MP4 ,这个GPU性能很强劲。但是内容摘要上却是SGX544MP4,也许是文中还有错漏,所以联发科官方网页上已经删除该新闻。无论是SGX554MP4还是SGX544MP4,它们的图形性能都要比现有的MTK芯片高上许多。