• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HTC One mini和小米3跑分与规格曝光【图】

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-09

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯,近日在著名网站GFXBench上面出现了两款新机的跑分分数和规格等资料,各位看完这个配置之后是不是觉得手痒痒?这两部新机应该就是传说中的 HTC One mini (代号m4)和 小米3 。HTC One mini采用的是1.4GHz的Qualcomm双核处理器(内置是Adreno 305显心)、720p的4.3寸荧幕,搭配 Android 4.2.2系统,之前据称它可能拥有2GB RAM+16GB ROM+400万像素UltraPixel镜头和一体成型的金属制机身。

    下图所展示的小米3用的则是1.8GHz的4核处理器(按照小编的经验应该是Tegra 4或者是Qualcomm)、荧幕为1080P,搭载的也是Android 4.2.2 系统。之前有传言说的是小米3将采用5寸屏幕,不知道用起1080P的分辨率会不会不够高端呢?

  • 标签 小米3 HTC One mini Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

    更多新闻