• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Imagination 的 Ensigma Series4 通用通信 IP 内核获多家客户采用

来源:电子工程网
时间:2013-07-09

分享至:
Ensigma Series4 RPU (无线电处理器)可为先进且灵活的片上(on-chip)通信处理提供前所未有的高性能与可编程特性


Imagination Technologies今天宣布,该公司的 Ensigma Series4 无线电处理器(RPU)IP 内核产品已开始提供授权,并已供应给多家合作伙伴。

全新的 Series4 系列 RPU 采用高效与高带宽架构,能以化配置与低功耗的建置方式支持 802.11ac 2x2 MIMO 和 DVB-T2 等要求严苛的通信标准。通过增加新的专用数据处理器模块和大幅提升内部数据通信结构,的 Series4 RPU 可提供前所未有的数据处理性能和数据吞吐率,使其成为从网络家庭多媒体到先进的连续资料漫游等下一代应用的理想选择。

Ensigma Series4 系列 RPU 是独特的通用与高度可扩展解决方案,可用来将全球互联和广播通信功能整合在 SoC 之中。通过将的软件可编程无线电技术与先进的第四代多处理器架构结合在一起,能够全面支持各种通信标准,包括:

•        所有基于 802.11 的 Wi-Fi 标准,包括完整的 802.11ac 2x2 MIMO 和 802.11n 4x4 MIMO,以及蓝牙标准
•        所有主要的广播电视接收标准
•        所有主要的数字和 FM 广播无线电标准

Ensigma Series4 RPU 的灵活硬件架构意味着,它能轻松地扩展以适用于从小、重视成本效益的嵌入式网络处理器,到先进的智能网络电视或定位全球市场的平板电脑等各种产品。为获得的部署效果, Ensigma Series4 RPU 系列共提供四种内核:

•        Ensigma C4xxx 内核支持无线互联标准
•        Ensigma T4xxx 内核支持全球电视标准
•        Ensigma R4xxx 内核支持广播无线电标准
•        Ensigma U4xxx 内核则为可支持所有标准的通用版本

通过在单芯片中支持多重互联和广播标准, Ensigma Series4 RPU 解决了各种广播和/或连接性标准快速兴起的挑战。此系列内核还解决了可在 SoC 上将所有通信需求进行“前瞻性”整合的问题,同时还能在所有的操作条件下实现低系统成本、性能和低功耗。高度的可编程特性意味着,只需稍微的变更就能以相同的 SoC 满足多种市场与各代产品的需求。

Imagination 营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“我们越来越多的客户,从一线业者到专用产品供应商,当他们了解到将高效与先进通信处理功能整合到芯片上的效益后,都对我们且独特的 Ensigma Series4 RPU 在各个市场的应用显示出强烈的兴趣。多年来,我们一直相信,RPU 也将与 GPU 一样,终会被整合到单芯片中,现在我已看到我们横跨各个市场的合作伙伴已经能认可这样的趋势。随着消费、工业和汽车产品的通信需求日趋先进与复杂,Ensigma RPU 将是能完美满足当前竞争激烈的市场需求的独特解决方案。”

供货情况

Ensigma Series4 系列 RPU 成员即日起均可开始提供授权。欲知更多信息,请联系 info@imgtec.com 。

Ensigma Series4 RPU

Ensigma RPU 是 Imagination 广泛 IP 产品组合的成员之一,其他的产品还包括业界的 PowerVR 图形和视频 IP(GPU 和 VPU)、广受欢迎的 MIPS CPU IP、Flow 云技术 IP 和其他适用于下一代 SoC 开发的解决方案。

Ensigma Series4 RPU 是电视和机顶盒、消费和汽车无线电、平板电脑和其他网络消费产品,以及物联网用的嵌入式处理器等各种市场的理想选择。

Ensigma Series4 架构将完全可编程的调制和编码处理器、以及多标准硬件加速器和多码流 DMA (直接记忆体存取)框架独特地结合在一起,以打造出功耗和面积化的多标准基带解决方案。此内核调制和编码处理器能通过一系列可配置、或可编程的硬件加速器使其更为完善。这些加速器中建置了较不适合以软件执行的硬件功能加速模块,例如信号下行转换和先进错误修正,而且这些加速器能在不同的标准间复用。

Ensigma Series4 IP 架构采用高度可扩展性的微内核设计方式,以取得的可配置性,再结合超高带宽的可编程总线结构以及具备多内容(multi-context)功能的基于 VLIW-based 的第四代调制处理器。这使得 Series4 RPU 可被配置为 4x4 MIMO和802.11ac及更高规格的无线互联协议,适用于超过30种标准主流802.11规范、电视和无线电广播、蓝牙以及其他广泛的互连接通信标准等。

Ensigma RPU 可支持所有主要的互联标准,包括802.11abg、4x4 MIMO 802.11n、2x2 MIMO 802.11ac 以及蓝牙标准。它们还能实现支持 DVB-T2、DVB-T、ISDB-T、ATSC、GB20600-2006 (CTTB)、DVB-S2、DVB-S、ISDB-S、DVB-C、J.83B、ISDB-C 等标准的全球性电视产品;模拟电视;T-DMB、1-Seg ISDB-T 移动电视;以及包括 DAB/DAB+、HD Radio、3-seg ISDB-T、ISDB-Tmm 和 FM 等广播无线电标准。


标签 802.11ac DVB-T2 Ensigma Series4 RPU 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻