• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Imagination将MIPS发扬光大,更新Aptiv

来源:EEWORLD
时间:2013-07-09

分享至:

Imagination 发布新款 MIPS CPU 产品路线图重要更新,更新 MIPS Aptiv 系列处理器,并发布全新 32/64 位 MIPS‘Warrior’处理器

2013年7月8日 - 的多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) 今天就其 MIPS CPU 系列产品的现状和未来发展,发布了详细的产品路线图。

Imagination 已更新其 MIPS Aptiv 内核现有的产品组合,将在每个 Aptiv 系列中加入新的内核配置。此外, Imagination 将于今年稍晚推出包括32位和64位内核的全系列新款 MIPS CPU。新的 MIPS Series5 CPU 内核代号为“Warrior”(“勇士”),将增加新的架构特性,从而为各种应用提供同类的性能与效率。

MIPS Aptiv 系列的新增成员

Imagination 已扩展其 MIPS Aptiv 系列内核产品,包括在 interAptiv 系列中增加占位面积小巧的单核版本,以及在 microAptiv 系列中新增一款具备浮点运算的微控制器。此外,高性能 proAptiv、多线程 interAptiv 和紧凑的 microAptiv 系列内核全都经过进一步的增强与验证,可为新一代设计提供业界的低功耗和高效率。

• proAptiv 系列将涵盖从单核到六核的配置,并有硬件浮点运算版本可供选用。
• interAptiv 系列包括硬件多线程功能,现已发布单、双和四核配置,以及可选的浮点运算功能。新的 interAptiv 单核版本移除了与多核一致性 (coherency) 和 L2 高速缓存控制器相关的额外逻辑设计,从而提供高效、多线程的单核处理器。
• miroAptiv 系列包括多个面向微控制器和高度嵌入式处理器应用的不同版本,并新增了适用于电子计量和电机控制等应用所需的硬件浮点运算单元可选配置。

MIPS 发展蓝图

Imagination 将于今年稍晚发布下一代 MIPS “Warrior” 内核,此内核的详细信息已优先提供给 MIPS 的主要客户。

“Warrior”内核包括32位和64位的不同版本, 集中为从高端、中端到入门级/微控制器的 CPU 设计提供出色的性能效率。这些内核植根于 MIPS 做为业界效 RISC 架构的固有优势,能够在给定的硅晶面积内实现性能与低功耗。

以真正的 MIPS 架构32位和64位指令集兼容性为基础,“Warrior”内核将为从入门级到高端处理器提供二进位制兼容性。64位“‘Warrior” 内核无需执行既有32位程序码的额外“包袱”,而且过去20多年来基于64位 MIPS 架构建构的广泛工具链和应用程序生态环境都能与“‘Warrior”内核无缝运作。

Warrior重要特性包括:

• 全系列内核均具备硬件虚拟化功能,可为从运算密集型企业环境到低功耗移动平台等各种应用提供绝佳效益。
• MIPS 硬件多线程技术,可在特定“‘Warrior”内核中实现更佳的整体数据处理能力、服务品质 (QoS) 和功耗/性能效率。
• Imagination 独特、可延伸和高度可扩展的安全框架,适用于移动设备的内容保护、网络安全协议和支付服务等各种应用。
• MIPS SIMD 架构 (MSA),可轻松获得 C 或 OpenCL 等高级语言支持的指令为基础,加速与简化新程序码的开发,并能发挥既有的程序代码资源。
• “Warrior”系列内核拥有一致且完备的工具链,有助于快速、轻松地进行开发与除错工作。



MIPS — CPU IP 的另一种选择

Imagination 首席执行官 Hossein Yassaie 表示:“业界期望 CPU 市场能够有不同的选择,而我们正致力于让 MIPS 成为显而易见的另一种方案。今天,我们完备的内核产品组合已经就绪,未来更将与即将问世的‘Warrior’系列内核充分互补。‘Warrior’ 内核将能提供市场上其他产品所无法企及的性能、效率和功能性。”

“当我们与全球客户分享 Imagination 完备、市场的 MIPS 内核蓝图时,获得了非常正面的回应。凭借 MIPS,我们将能打造出让所有客户获益,且可长期信赖的解决方案,从而满足从精巧的嵌入式设备到64位多核网络产品的各种需求。我们相信,随着 MIPS 发展蓝图逐步到位,我们将能重塑 CPU IP 的市场态势。”

The Linley Group/微处理器报告资深分析师 J.Scott Gardner 指出:“MIPS Aptiv CPU 内核产品在 Linley Group 每年针对各类型处理器产品举办的分析师奖项中,荣获了‘2012 年处理器 IP’的殊荣。MIPS‘Warrior’内核系列更进一步增加了可满足市场快速变迁的更多功能性。如果 Imagination 能像它创造 PowerVR GPU 佳绩一样打造出新一代 MIPS 处理器,那么 CPU IP产业中将会出现另一个实力强大的参与者。”

自 Imagination 于今年初完成 MIPS 并购交易后,便已将其 CPU 工程团队纳入编制,并以将近一倍的资源投入先进的 MIPS CPU 开发。该公司正准备大量投资于 MIPS 开发,包括工具、编译器、除错器、操作系统、软件以及其他。Imagination 将通过持续构建MIPS 生态系统,以及利用开放操作系统与新兴的架构中立与可移植性趋势,致力于保持 MIPS 在移动领域等重要市场的地位。

标签 Imagination MIPS Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购

更多新闻