来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-08
OFweek电子工程网讯:手指在空中轻点两下,手机屏幕就能解锁;上下晃动手指,就能轻松浏览网页内容——在GSMA展会上,一家来自国内厂商所展示的体感控制手机引来了围观:在手机中加入一个体感芯片,采用了联发科MTK低端方案的手机也能实现这些以往只能在三星GlaxayS4见到的新奇功能,而这项技术的硬件成本,仅仅需要2美元左右。低廉的成本,使得体感控制在中低端智能机市场有了规模化可能。
不过,这项技术要大规模市场化仍需待以时日:上游芯片供应被三星买断,而且技术本身的精确度和适用性仍有待提高。
成本相对低廉
对准手机比出剪刀手,摄像头就会捕捉人脸并自动拍摄;冲着话筒喊一声 “拍”后,手机也能自己拍出照片。在GSMA展会上,中科创达软件股份有限公司副总裁邹鹏程演示了他所带来体感控制手机,除了这些应用外,手机也能够实现手势解锁、滑动浏览页面等基础功能。
这些新奇的功能是通过手机前置摄像头处的一枚红外感应芯片实现的,技术与三星S4等高端手机体感控制的软硬件原理类似:芯片采用红外线发射和接受的方式,利用算法判断出用户手势,触发与之对应的操作。不过要完完全全开发出这套功能,手机厂家除了搭载硬件外,同时也要对安卓系统的底层系统进行部分修改,加入内置驱动,邹鹏程介绍,“应用也要加入相应的程序,或者通过制作安卓系统ROM包的形式,让更多的应用程序能够支持手势操控,不过对手机厂商来说并不是什么难题。”
这种技术的成本方案比较低廉,对手机的整体硬件配置没有过高要求。“单纯芯片的硬件成本在2美元左右。成本不是很高。在采用MTK方案的手机上也能流畅运行,主打千元档左右的中低端智能机市场。”邹鹏程表示。
精准度、应用丰富程度仍有待提高
负责这项技术研发的产品总监王旭表示,他们已经推出了名为SmartDroid的第三方ROM包,并开发出了几款手势控制的APP,不过在精确度和适应度方面仍有待提高:“三星的S4已经可以实现1cm以内的精确定位,但我们目前还做不到那么精准,能实现较远距离的单点监测。”王旭形象地说道:“比如说用手在屏幕前挥舞,它只能识别为一个物体,而无法辨认出五个手指,或者是手指开合的动作。而且在利用手指滑动浏览网页时,要绕开屏幕才能继续下拉页面,否则屏幕会跟着手指滑回去。”
同时,这项技术日后在市场上的成熟,还要依赖于支持体感控制技术的第三方APP的丰富:“目前还只是应用在一些基础操作领域,没法做到支持复杂的手机游戏。”
不过王旭表示,他们目前已经与高通等芯片厂家联合研发,将这项技术扩展到更多领域的应用程序,以后也会进一步完善算法,提高识别的精准度,“达到多点监控,丰富体感操作内容。”