• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

X86系列COME1054高集成度嵌入式工控模块

来源:我爱方案网
时间:2013-07-08

分享至:

【导读】COME1054核心板采用Intel双核CPU,32nm技术,功耗更低;可选配板载固态硬盘:免去大体积硬盘,让产品可以更小。特别适合应用在矿车智能调度管理系统,船舶导航监控系统,多参数监护仪以及高端智能仪器上。


功能特点:
 

接口规范,兼容性强,更换灵活
COM Express 是国际工业电气协会(PICMG)定义的计算机模块标准,由几大嵌入式工业计算机厂商共同制定的一种计算机模块标准,特别适合于执行自定义的工业计算机解决方案。标准的单板计算机可能会因结构或部分功能无法满足使用要求,而COM Express系列核心板可以灵活定制底板的尺寸及功能,同时又为用户降低了设计难度,加快项目周期。Type10是其标准中提出的接口规范。非常适合嵌入式及工控等领域。

外形小巧,方便灵活

COME1054系列核心板采用迷你(超小)型尺寸标准,84mmx55mm。为业内小x86核心板尺寸标准。可使用户在设计时无需过多的考虑核心板的尺寸对整体的影响。也可以将产品做得更加小巧。

性能强,功耗低,更稳定
COME1054系列核心板采用一代Intel ATOM CPU  N2600。其工艺为32nm技术。在功耗只有3.5W的基础上,主频达到1.6G主频,双核。能耗比非常优秀。

用于多媒体体验更加流畅
COME1054内置硬件高清解码器,可以对h.264、VC-1等视频格式进行硬件解码。支持1080P。同时集成了优秀的3D、2D加速引擎。并有HDMI、LVDS等丰富的显示接口。非常适合于多媒体方面的应用

产品更加安全
COME1054外置了一路的硬件看门狗。可以通过中断通知用户或者直接复位系统。使程序运行更加安全。

让产品可以更小
COME1054-0204板载了4GB固态硬盘,节省了在底板上为硬盘预留的空间,使得产品设计可以更加小巧。

方便结构设计
COME1054核心板可以选配专用导热器,利用导热器可将板中发热点的热量导如导热器的背部平面中,这样既可以增大散热面积,也可以使客户直接对导热器平面进行散热即可。无需考虑核心板中的具体发热点的位置和高度。

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻