来源:我爱方案网
时间:2013-07-08
【导读】英蓓特借助我爱方案网这个平台,向广大的工程师和创客们征集创意的开发计划以及对中国版BB Black的点评和意见——如果你的创意和点评被英蓓特的专家选中,我们将免费送上一个价值399元的中国版BB Black,让你马上实现设计梦想!
如果你是一个技术控,要是不知道“树莓派”就显得OUT了。作为一个设计初衷是教育市场的单板电脑,销量轻松突破了100万,当然会受到市场的追捧。同时,类似的竞争性产品也纷纷现身,其中以TI主频1GHz的AM3359芯片平台为核心的BeagleBone Black(下简称BB Black)绝对值得期待。作为BeagleBoard组织今年推出的产品,BB Black同样在一个信用卡大小的电路板上集成了1GHz ARM Cortex-A8处理器芯片和丰富的外设功能,按照他们的宣传语——基于这样一个平台,可以使得客户的任何一个构想都可能转化为产品。而且更为关键的是,这样一款产品国际版的售价,只有45美元。
我爱方案网给大家提供机会免费获得创客电脑,秀出你的精华点评,提交创意开发计划,你就有机会获得此次的大奖。下面是网友的热评,如果你有更精彩的创意和想法,赶快来参与点评吧!
EchoT:听说过,好东西,支持一下!抽时间写个方案搏一下,看看能不能中奖!
蓝瑟烟火:现在提供的是Linux操作系统吧?什么时候能够提供Android的系统?
TinaTang :从硬件上看,确实比树莓派强悍。不过应用关键,如果没有足够的用户分享,这个所谓”开源”就没有什么意义了。所以前期建议厂商不妨慷慨点,多送些免费的板子让大家用起来,哈哈。人家树莓派全球都过百万用户了。
zwei99999999:从指标上看比树莓强 ,还能上其他操作系统吗?
zwei99999999:搞智能居家,望能获得免费的板子.
zengyiming007:智能化控制 ,要板子开发。
Q_13721668794 :树莓派之后又出现了许多类似的微型单板电脑,但是只是在比拼处理器更强,存储更大,外设更全,接口更多,没有各自的特色,只是在抄袭树莓派的创意而已。基于Cortex-A系列内核的芯片比较适用于便携式移动设备,而许多创客的diy作品并不是这方面应用,只利用了极少的系统资源,大部分资源被闲置了。个人觉得适当降级、特化,或许更具实用性,可玩性。
swustmask:嵌入式,需要功能灵活
qindong4058:用过树莓派,对BeagleBone Black也了解过一些,还是很期待能直接驱动的 Touch的小尺寸有智能手机高分辨率的ISP屏幕支持。还期待九宫格的手机键盘支持。
bocome :期待支持多开源系统
会飞的:基于Beaglebone Black的汽车中央控制系统
会飞的:希望给我板子,我要用
cicy :如果你的创意和点评被英蓓特的专家选中,我们将免费送上一个价值399元的中国版BB Black。
jinhuin :希望能加个壳子,方便携带。裸着太丑了,也不方便放在身上携带啊 。加个吧。又不贵。
jinhuin:这个壳子一定要方便拆卸哦。
tengliguo:接口挺丰富的,如果可以还可以用安卓系统,就更好了
lgzskywolf:开发创意:多功能运动终端背景:可穿戴设备近一段时间特别火。功能:MP3播放、计步器、GPRS定位、蓝牙传输、TFT彩屏显示。
jinhuin :我近想了想,做个智能腰带吧。这个东西卡片大小,估计合适。 门锁考虑过,但是觉得可破译性太大了,技术性小偷,很危险。
laomu123 :有关开发计划,多写几句,这样有助于专家做出判断,能够给你自己赢得加分,这样离免费BB BLACK就更近了!回复 6楼
laomu123 :AM335x在其他应用上已经跑过别的OS了,所以在BB BLACK上跑安卓只是时间问题回复 16楼
jinhuin:其实硬件已经不错了,需求的只是更好的软件支持。
armyman1:值得顶起
下一页:方案详情