• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LTE频谱规划出台加速产业发展

来源:
时间:2013-07-08

分享至:

  编者按:4G时代正在到来。日前,工信部公布了IMT的频谱规划,在业界引起热议。此次频谱规划将对产业产生哪些影响?如何把握TD-LTE发展的时间窗?工信部电信研究院联合推出的《泰尔观察》在线访谈栏目邀请到研究院的两位专家进行了深入解读。

  

  两位专家合影(右一:工信部电信传输研究所无线与移动部主任万屹;右二:工信部电信研究院规划所无线通信与应用研究部博士刘琪)

  政策风劲 鼓帆启航

  主持人:今年10月,工业和信息化部发布了《关于国际移动通信系统(IMT)频率规划事宜的通知》,确定2500MHz~2690MHz频段为TDD(时分双工)方式的IMT系统工作频率。同时,调整已规划的2G和3G频谱,明确了在1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,也就是2×60MHz(共120MHz)用于FDD频谱。此次频谱规划出台具有什么样的意义?

  万屹:首先,对TD-LTE产业的发展具有重要意义。此次TDD频段的明确对TD-LTE产业链是一个明确的信号,为整个产业的产品规划方向做出了指引。其次,对全世界4G产业产生影响。当前以欧洲为主,将2.6GHz频段两边给FDD留下对称的70M,中间50M频段留给TDD,这种划分因为TDD与FDD之间要有保护带,所以真正TDD能用的频率非常少。而此次我国对2.6GHz频段的划分较早的确定下来,将会影响一部分国家对该频谱的规划。

  刘琪:,当前宽带已成为国家战略,无线宽带是其中的重要组成部分,此次频率规划将能有效保障宽带战略实施。第二,向国际发出一个明确的信号,我国要大力发展TDD,体现了进一步推动TD-LTE做大做强的国家意志。

  主持人:刚才两位专家提到,此次频率规划的出台是一个明确的信号,表达了我国要大力发展TD-LTE的决心,从TD-SCDMA到TD-LTE,我国在移动通信领域经历了怎样的历程?

  刘琪:在TD-SCDMA的阶段,整个产业的发展是相对比较困难的,虽然TD-SCDMA是3G标准之一,但国际化程度并不高,基本上只有中国在采用。但是经过这一代技术的磨练,到了TD-LTE的阶段,整个产业的形势已经变好,特别是在国际化程度上和产业链的配套上有了较大的进步。未来,在TDD时代,相信中国将在国际上拥有更大的话语权。

  万屹:无论是TD-SCDMA还是TD-LTE,我国在发展过程中都给予了大力的支持,包括网络设备、终端制造、芯片制造等,同时,也逐步取得了进展、奠定了基础。特别是此次频率规划的出台,将更加提升中国在移动通信领域的竞争力。

  主持人:在全球主要国家或地区,TDD与FDD的频谱规划情况如何?采取的政策与我国有什么不同?

  刘琪:2007年世界无线电通信大会(WRC-07)将已规划的IMT-2000、IMT-Advanced频段统一为国际移动通信系统(IMT)使用频率,不再区分3G或4G用频。现在,在全球共有1085M的频率资源,各国根据自己的情况来选用TDD或者FDD。截至2012年初,全球已发放的移动通信牌照近1800家,其中FDD约有1500个,占了绝大多数。同时,由于频谱资源的稀缺,而FDD必须采用成对的频率,因此,高频段更多的是采用TDD方式。

标签 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻