• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能手持装置面板迈向更高规格,2016年FHD/WUXGA分辨率渗透率

来源:EEWORLD
时间:2013-07-08

分享至:
NPD DisplaySearch上海办公室,2013年7月5日--2011年至2012年期间,智能手机及平板电脑市场实现了快速增长,并带动消费者行为习惯发生改变,对屏幕精细化的需求越发提高。根据NPD DisplaySearch发表的2013 Smartphone and Tablet PC FPD Product Roadmap Report (2013年智能手机与智能平板面板蓝图报告),FHD (1920x1080)/WUXGA(2560x1660)分辨率渗透率将由2013年的9.7%快速提升至2016年40.7%。

冲刺大尺寸手机市场,下半年5寸及以上智能手机面板产品数量快速增长

随着智能手机的快速普及以及手机系统生态的日益完善,消费者正日益接受并越发依赖于大屏幕进行视频观看及网页浏览。目前主流手机品牌借助三星Galaxy Note系列热卖之东风,纷纷推出5寸及以上旗舰机型以提升买气,以至于近期5.7寸大屏幕iPhone的传言在网络上愈演愈烈。而NPD DisplaySearch发表的2013 Smartphone and Tablet PC FPD Product Roadmap Report (2013年智能手机与智能平板面板蓝图报告) 显示,面板厂商积极应对大尺寸市场需求,下半年5寸及以上手机面板产品规格更加丰富,产品数量呈现快速增长态势。

NPD DisplaySearch 指出, 以5.5寸产品为例,三星Galaxy Note II系列采用5.5寸1280×720分辨率AMOLED面板并于消费者市场获得认可。而LG和联想则分别于Optimus G和K900系列采用了1920×1080 LTPS TFT显示面板。未来5.5寸高阶手机产品将继续保持720HD及FHD的产品规格,而主流面板厂商下半年亦多有产品布局,其中AUO (友达) 、BOE(京东方)、Innolux(群创)、LG Display、Sharp和JDI皆有FHD LTPS产品开出,而除三星继续生产720HD AMOLED产品外,BOE(京东方)和Innolux (群创)将会开出720HD a-Si (非晶硅)TFT产品,而JDI亦有基于LTPS(低温多晶硅)的720HD产品规划。

除高阶机种外,随着平价大屏手机的崛起,尤其是中国大陆国内市场在运营商补贴的助力下,下半年5.5寸低阶分辨率也存在市场需求,对大陆市场着墨较深的面板厂商亦有相关a-Si (非晶硅) TFT面板产品开出,如Tianma(天马)的WVGA产品,BOE (京东方)、Truly(信利)的FWVGA产品及Innolux (群创)的qHD产品。多样化的产品规格将有助于大尺寸手机市场向全价格区间进行冲刺。

图一:5.5寸智能手机面板Roadmap

Source:NPD DisplaySearch 2013 Smartphone and Tablet PC FPD Product Roadmap Report

应对高规格平板电脑市场,面板厂商积极开发WUXGA

NPD DisplaySearch 指出,2012年为中小尺寸平板电脑市场开启的重要元年。随着Google Nexus 7及Kindle fire HD 7 199美元起跳的市场策略的推广,成功的改变了Apple对平板电脑市场的定义,为消费者引进了相对平价的平板电脑市场,并成功带动了中小尺寸平板电脑市场,尤其是7寸平板电脑市场的快速崛起。NPD DisplaySearch 2013 Smartphone and Tablet PC FPD Product Roadmap Report (2013年智能手机与智能平板面板蓝图报告)显示2013年9寸及以下的中小尺寸平板电脑渗透率将达到59%,首次超越传统的大尺寸平板电脑产品成为市场主流。

但随着部分品牌129美元,甚至99美元7寸平板电脑产品策略的陆续披露及"Phablet"类大屏幕智能手机的发展,7寸平板电脑市场面临极大的成本压力及价格挑战。而即将在下半年推出的新一代Nexus 7及Kindle fire HD等产品则进行了产品策略调整,提升分辨率至WUXGA,目的透过更高的技术门坎及更佳的产品体验划清与红海市场的界限,避免陷入无尽的价格厮杀站。而面板厂商亦积极响应,下半年陆续有7寸、8寸、8.3寸、8.9寸及10.1寸WUXGA产品规格开出。而随着新版kindle fire HD 8.9采用WQXGA分辨率,部分8.9寸及10.1寸WQXGA分辨率产品也将开出。

NPD DisplaySearch 指出, 以7寸产品为例,主流面板供货商多有WUXGA规格在计划在下半年开出。其中BOE (京东方)、CPT (华映)、IVO (龙腾)、LG Display、Panasonic基于原有a-Si (非晶硅) TFT产品进行升级, JDI、Tianma(天马)则计划采用LTPS(低温多晶硅)技术,而Hannstar经过评估后则采取了Oxide(金属氧化物)技术路线。此外,Sharp将会推出基于LTPS或Oxide的WUXGA产品。由于产品参数已达325ppi,技术难度较高,将会考验各面板厂商的技术能力及稳定量产能力。

图二:7寸WUXGA平板电脑面板Roadmap

Source:NPD DisplaySearch 2013 Smartphone and Tablet PC FPD Product Roadmap Report

综合以上分别针对Smart Phone 与Tablet PC的产品规格与技术蓝图作总述, NPD DisplaySearch 指出, 在所有的智能手持装置(也就是含Smart Phone 与Tablet PC) 面板中,FHD/WUXGA分辨率将成为主流。FHD (1920x1080)/WUXGA(2560x1660)分辨率渗透率将由2013年的9.7%快速提升至2016年40.7%,如以下附图所示。

图三:智能手持装置(也就是含Smart Phone 与Tablet PC) 面板不同分辨率所占比重

Source:NPD DisplaySearch 2013 Smartphone and Tablet PC FPD Product Roadmap Report

标签 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻