• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

外媒评10款值得购买智能手机 iPhone落榜 (1)

来源:腾讯数码
时间:2013-07-08

分享至:
    对于那些希望购买新机的朋友来说,市面上性价比较高或是整体性能出众的机型,无疑将会是我们购机的。如果你还在数款机型之间纠结的话,那么不妨通过英国媒体T3公布的当前10款值得购买机型,或许可以帮你下定决心。
  第十名:BlackBerry Z10
  作为黑莓的复兴力作,BlackBerry Z10在外形上发生了颠覆性的改变,给人带来了脱胎换骨的感觉。同时在功能配置方面,该机更是相比过去有较大的提升,装载有4.2英寸1280×768像素分辨率触控屏,提供356ppi的像素密度和不错的显示效果。

  为了获得更流畅的操控体验,BlackBerry Z10拥有2GB的运行内存以及16GB的存储空间之外,内置1.5GHz高通MSM8960双核处理器,并提供了全面的无线网络功能,支持UMTS/HSDPA网络以及LTE 4G网络,并采用了双摄像头配置,拥有200万像素前置镜头和800万像素主镜头,支持自动聚焦和1080p全高清视频录制。
  BlackBerry Z10还搭载了的BB10系统,大部分操作都通过手势来操作用户界面,用户可以从过从屏幕底部上划的手势来切换多任务,向右划动进入通知区域,可以查看邮件中电子邮件和文本信息等,而向左滑动调出选项。同时该系统还带来了黑莓中心功能,用户所有的邮件、短信、BBM、社交网络等等消息都会存储在黑莓中心下,既可以统一查阅也可以分享查阅。
  BlackBerry Z10还配备了1800毫安时的锂电池,支持远程控制、照片编辑功能等,还有大量应用程序用户可以通过BlackBarry World进行下载。目前,该机提供了黑白双色可选,水货报价在3000-3400元之间,但大陆行货版本尚未有具体的发售时间出炉。
  第九名:BlackBerry Q10
  在Android系统和苹果iPhone审美疲劳的今天, BlackBerry Q10依靠经典全键盘设计的回归和全新的设计赢得众多的消费者的支持。该机在英国的销售甚至要比当初黑莓Z10更火爆,并且上季度黑莓超过五百万部的销售成绩预计也有该机不少的贡献。

  BlackBerry Q10还配备了3.1英寸Super AMOLED材质的屏幕,所支持的分辨率为720×720像素。同时为了获得更流畅的操控体验,这款全键盘新机还装载了1.5GHz主频的高通骁龙MSM8960双核处理器,拥有2GB的RAM以及16GB的ROM,并提供了对micro-SD存储卡的支持。
  由于该款手机还搭载了BB10系统,能够提供很稳定的后台功能。用户在操作中还可以依靠手势动作来完成小化的操作,包括进入系统后台以及快速切换到黑莓的Hub功能等等。同时黑莓还为该机搭载了全新的固件,因此系统整体的流畅度以及浏览器性能都非常出众。而借助使用面积更大的全键盘设计,用户在输入电子邮件地址和密码的时候,Q10的物理键盘无疑将更具优势。
  BlackBerry Q10还拥有与Z10相同的镜头配置,内置200万像素的前置摄像头以及800万像素的后置摄像头,搭配LED补光灯,支持HDR模式和1080p全高清视频录制等功能。目前,BlackBerry Q10提供了黑色和白色两种款式选择,港行价格高达6388港币,约合人民币5000元左右。
  第八名:索尼Xperia SP
  作为一款面向中端市场的新款机型,索尼Xperia SP延续了以往的设计风格,但加入了铝合金边框,并且还在机身底部设计有能够变幻多种色彩的透明带,可以根据来电、信息、音乐播放或照片的颜色而发出不同的灯光效果。

  索尼Xperia SP在功能配置上也达到了一定的水准,装载有4.6英寸720p高清触控屏,并借助对Mobile BRAVIA Engine 2技术的支持,能够带来更好的对比度和色彩表现。内置1.7GHz的高通MSM8960pro双核处理器,并提供了1GB RAM内存和8GB ROM的存储空间,支持存储卡扩展。
  索尼Xperia SP还内置有800万先像素摄像头,并采用了与索尼Xperia Z相同的Exmor RS传感器,支持自动聚焦和HDR照片拍摄,并在机侧设有实体快门按键,以及拥有30万像素前置摄像头。此外,该款手机还提供了NFC、MHL和Miracast影音无线分享等功能。
  而为了获得更理想的续航表现,索尼Xperia SP不仅配备了2370mAh电池和提供了1.5A快速充电功能,而且还提供了延长电池运行时间的STAMINA模式。但比较可惜的是,该机的无法自行更换电池。目前,索尼为Xperia SP提供了黑、白、红三色可选,大陆行货在易迅售价仅为2499元,而港行版本则约合人民币2685元左右。
  第七名:诺基亚Lumia925
  作为诺基亚的旗舰级智能机型,全新的外观,流畅的操控以及出类拔萃的拍照效果是诺基亚Lumia925赢得青睐的主要原因。该机相比过去的Lumia920有着更轻薄的体形,采用了铝合金制的框架和薄薄的聚碳酸酯后盖,而且首次搭载了WP8 GDR2系统版本和诺基亚PR2.0固件,带来了包括翻转静音、锁屏时钟、双击唤醒、屏幕色彩配置、智能拍摄等新功能,在操控体验上更加的出色。

  诺基亚Lumia92并非更新换代的机型,该机在主要的硬件规格上相比过去并没有多少变化。同样会装载1.5GHz的高通骁龙S4双核处理器,并提供了1GB的RAM内存和16GB的存储容量。同时拍照功能仍旧是该机的主要卖点,包括870万像素卡尔.蔡司镜头、OIS光学防抖技术等功能,但该机是首款为摄像头搭载六组镜片的智能手机,并能提供高达ISO3200的感亮度。
  诺基亚Lumia925还将所配备的4.5英寸PureMotion HD+触控屏材质更改为了AMOLED触控屏,预装多种诺基亚独有的应用程序,但去掉了无线充电功能,需要单独的充电后盖来完成无线充电功能。此外,该机还推出了32GB容量版本,但目前于部分运营商销售。
  诺基亚Lumia 925将会提供黑、白、灰三种机身颜色,目前已经在国内市场陆续到货,而行货版本的售价为3999元,并且还会有支持TD网络的移动定制版本推出。
  第六名:HTC One X
  HTC One X曾经被外媒称为是HTC有史以来推出的手机,其特色是拥有不俗的外形和出类拔萃的功能。该机装载有4.7英寸的720p超大S-LCD触控屏和NVIDIA推出的Tegra3四核处理器,其整体性能五倍于当前的Tegra 2平台,并且还增加了对ARM MPE媒体处理引擎和NEON媒体与信号处理技术的支持,不仅在视频兼容度上有极大的改进,而且还提升了1080p全高清的视频解码能力。

  HTC One X还可将系统版本升级至Android 4.1,同时全新的UI也拥有了改进的3D任务切换和通知功能。而其他诸如支持Beats音效技术、130万像素前置镜头、蓝牙4.0技术、NFC近场通信功能等功能,也让该机在整体上更具吸引力。
  HTC One X提供了1GB RAM和32GB的ROM容量,内置800万像素摄像头,并采用了BSI传感器,配备有f2.0大光圈以及28毫米广角镜头,而且还采用了HTC的ImageChip 影像处理芯片,支持0.2秒的对焦速度和0.7秒的相机启动时间,而且还可以在录像时拍摄静态图像。
  尽管这款手机功能足够强大,但机身厚度却只有9.3毫米左右,而且随着增强版本HTC One X+的推出和HTC One的面市,该机的市场价格也逐步走低。目前,HTC One X提供了白色和黑色两种机身款式选择,行货的报价则为2399元。
  第五名:三星GALAXY SIII
  三星GALAXY SIII不仅市场销量已经达到五千万部,而且不断走低的价格也让该机变得更具吸引力。该款手机在纤薄的机身中融合了强大的功能,拥有4.8英寸720p分辨率的HD Super AMOLED 触控屏,并提供了306ppi的像素密度,可带来更具视觉冲击力的显示画质。

  相比以往硬件配置的升级,三星GALAXY SIII还此次则特别强调和突出了人机互动体验,内置了与Siri功能类似的S Voice语音功能、Direct call直拨、Pop Up Play画中画、Smart stay眼部识别技术、全新的手掌截屏、各种“静音”及动作整合等功能。同时相比其他机型内置电池设计,该机的可更换电池的设计无疑更受用户的青睐。
  而为了获得更流畅的操作体验和速度,三星GALAXY SIII还配备了1.4GHz的猎户座Exynos四核处理器,拥有1GB的RAM空间,提供了16GB/32GB/64GB三种存储容量及存储卡扩展功能,并可将系统升级至Android4.1.2版本,用户体验将更加的顺滑。
  三星GALAXY SIII还采用了双摄像头配置,机身背面的800万像素主摄像
标签 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻