距离8月16日越来越近,与
小米3
代有关的消息也开始多了起来,而现在又有用户放出了这款手机的基准测试截图。
从曝光的截图可以看出,这款手机的代号MI3,其运行的是Android 4.2.2系统,并且屏幕分辨率达到了1080p级别,搭载的是主频1.81GHz NVIDIA Tegra处理器,由此可以推断它应该就是Tegra 4了。
从小米3代在GFXBench 2.5 Offscreen (1080p) 下取得的成绩是5414(47.9fps),排在它身后的分别是搭载骁龙600(GPU Adreno 320)处理器的原生版HTC One、HTC One、原生版GS4(GT-I9505)等,看来Tegra 4的GPU性能表现还是不错的。
目前多的说法是,小米3代将有两个版本,即骁龙800和Tegra 4,后者主要是用于TD版,而WCDMA和CDMA版本用骁龙800处理器。
对于MI3配置,多数消息显示,其配备的是5寸1080p屏,内置2GB RAM和1300万像素摄像头(前置500万像素),同时提供的是电池容量是3800mAh。
今天有用户放出了所谓小米3的前置面板图,其机身非常修长,而边角显得方正有型,与目前的小米2代迥然不同。
之前曝光的MI3跑分图