日产Versa Note是上月在美国上市的一款新车,它是该品牌车型系列中售价低的几款车型之一。不过这款车有一个亮点,就是配备了360°监视安全系统。要知道,该系统前几年还仅搭载于英菲尼迪EX这类豪华车中。
此外,Versa Note中还将配备声控首发短信功能以及Easy-Fill Tire Alert胎压警报功能,帮助监控汽车胎压并保持在合适范围内。欧洲版Versa Note将搭载后视摄像头,以提醒司机后方盲点区域内的路况。该配置去年曾在英菲尼迪JX跨界车上采用并随后搭载于2013款日产Altima中。
在外形上,Versa Note与日版note没有任何区别,依然采用了不规则前大灯和尾灯设计。流线型的腰线以及掀背特征明显的尾部设计让它看起来更像一部轿车而不是上一代的小面造型。新车采用了倾斜角度较大的前风挡和主动关闭的进气格栅技术,这也使得Versa Note的风阻系数降到了0.298,同时对于新车降低油耗和风噪还是很有帮助的。
细节处理上,Versa Note的前大灯限于成本考虑并未加入流行的氙气和LED灯源。轮胎的配置上则采用16寸铝合金轮毂搭配195/55HR16全季节轮胎,品牌为普利司通。另外还为低配车型配备了成本较低的15寸钢圈和185/65HR15轮胎。
日产产品规划高级经理Tony Baehner表示,日产将把更多高端车上使用的技术下放到占据市场更大的中级车和紧凑级车中。公司目前有一项名为Safety Shield的计划,旨在增强各系列车型的安全配置。
Baehner表示,将高端车技术移植到中低端车中需要工程师的创造力。而Versa Note中采用的360°全景监视安全系统能够在车载显示屏中以俯视图的形式展示车辆及周围环境,并且该系统的成本经过工程师的特殊设计将比英菲尼迪车中搭载的同类系统要低。减少的成本则体现在:1、摄像头的分辨率没有英菲尼迪EX中的高 2、图像处理软件的性能比英菲尼迪EX中稍差。不过总体说来,主要的功能方面并没多大区别。