• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛普拉斯半导体推出片上系统数字滤波解决方案

来源:华强电子网
时间:2012-03-07

分享至:

 

全球高性能、混合信号、可编程解决方案提供商赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款基于其 PSoC® 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列的数字滤波解决方案。这款全新解决方案可通过赛普拉斯软件 Component Pack 升级的方式免费提供,不仅能够帮助设计人员快速便捷地设计和定制数字滤波器,同时还能实现比任何一款 MCU 解决方案都要高的性能。PSoC 3 和 PSoC 5 器件中集成的硬件数字滤波器协处理器搭配易于使用的 PSoC Creator 软件,能够支持高级 FIR 或 IIR 数字滤波器实施方案、AC 噪声抑制和众多其它滤波应用。

 

数字滤波器有许多广泛的应用,常见的应用包括去除干扰系统性能的信号,或隔离开某些必需的信号。PSoC 3 和 PSoC 5 的硬件滤波器实施方案能实现比任何一款纯 MCU 解决方案都要高的性能。它能够清理和隔离即使非常微弱的信号,从而不仅能让小型感应器高效工作,而且还能在语音和通信系统中提取经过调制的数据。

 

赛普拉斯的 PSoC Creator™ 2.0 设计软件以拖放“元件”的形式提供全新滤波解决方案。发布的 Component Pack 升级包含全新的外设功能。能够向现有器件添加新的外设功能是 PSoC 可编程性的一个独特优势。赛普拉斯计划每隔 8 个星期就推出新的 Component Packs,从而实现无与伦比的产品上市进程。

 

数字滤波元件经过全面测试并具有自身特性,不仅可加速产品上市进程,而且还能确保为客户提供高质量的终产品。它能方便地通过拖放方式在PSoC Creator 项目原理图中增加功能强大的硬件数字滤波器。此外,它还可提供两个独立的滤波器通道,每个通道都有多 4 个单独设计的串联 FIR 或 IIR 级。客户能选择内置的标准窗口滤波器类型或输入定制的滤波器系数,从而实现的灵活性。可提取出终硬件优化的系数值和预期结果的图形视图,以进行进一步的分析。

 

数字滤波器解决方案当选为本月 PSoC 外设,该评选计划旨在重点推介标准 MCU 不能提供而 PSoC 却能提供的各种应用和功能。每款外设都将提供配套的设计支持文件,敬请访问网址:www.cypress.com/go/potm。客户可在该页面上进一步了解有关详情,免费下载 PSoC Creator,并立即启动高性能数字滤波应用的开发工作。

 

赛普拉斯负责 PSoC 平台业务的高级市场营销经理 Jim Davis 指出:“滤波器是从消费类电子产品到嵌入式等各种系统中无所不在的元件,不过此前 MCU 一直难以很好地实现这项功能。PSoC 的独特架构将用于数字滤波器应用的硬件协处理器性能与 PSoC Creator 软件工具集带来的易用性结合在一起,二者的完美结合就能为工程师提供极富创新的集成解决方案,同时也能帮助他们加速产品上市进程。”

 

 

标签 赛普拉斯 数字滤波 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻