来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-08
OFweek 电子工程 网讯: 在近的一次投资者问答活动中, 任天堂 总裁岩田聪(Satoru Iwata)证实了很多分析师的猜测:该公司的Wii Vitality Sensor 生理指标传感器 “未能达到预期水平”,已被搁置起来了。 生理指标传感器Wii Vitality Sensor首次亮相于2009年的E3大会,当时让行业观察者感到既惊且惑。这款外围设备旨在测量用户的脉搏率和其他生理指标。但是,在那以后的几年间,任天堂对于该产品一直三缄其口。
据岩田聪称,该设备的问题是其可靠性。原型机已通过了90%的测试项目,但是对于余下10%的测试项目,工程师们始终攻克不了。因此,岩田聪对投资者说,“我们始终未能让它达到我们预期的水平,它的应用范围比我们原先预期的窄。”但是,岩田聪的话仍然留有余地,他说,如果工程师能够将该设备的测试通过率提高到99.9%,那么它将能够转化为商品继续存在下去。然而,在宣布四年多后,该设备始终处于“搁置”状态,所有迹象表明任天堂已将其注意力转移到了其他地方。
与此同时,消费者测量自身健康指标的潮流已随着Fitbit和Fuelband健身腕带的出现而兴起,该行业中的其他厂商已开始热衷于整合Xbox One的Kinect传感器和传闻中的情绪感测器Steam Box。但是,随着这些产品争相抢滩上市,任天堂的生物健康测量计划似乎已被正式束之高阁。