来源:慧聪安防网
时间:2013-07-06
近日,全国各地普降大雨,雷电造成的伤亡事件时有发生。两年前雷电袭击致温州动车追尾造成的巨大伤痛至今让人难以释怀,目前我国刚进入雷雨高发季,防雷显得尤为重要。对于安防行业来讲,监控设备防雷更是迫在眉睫,尤其对于安防防雷产品厂家和工程商而言,掌握正确的防雷措施,对于保护安防监控设备,保障大众安全显得格外重要。
雷雨来袭 安防监控设备如何免遭“雷劈”
雷雨来袭,安防监控设备如何才能免遭雷电的“袭击”呢。需要安防防雷产品厂家和工程商加强雷电防护意识,把握正确的防雷方法。
关于防雷措施,目前行业内存在两种典型错误方式:一是,在安防监控支架上安装避雷针。部分人认为在监控支架上安装避雷针将雷引致地下是安全的方法,这种方式可能是错误的!室外孤立的立杆摄像机防直击雷应设置独立避雷针,立杆与独立避雷针距离应大于4.5米,使用木头或水泥绝缘材料立杆更有利于绝缘,摄像机支架好用工程塑料支架,以提高绝缘级别。而不是直接将避雷针安装在安防监控支架上,这样其实是在“引雷”而非“防雷”。
二是接地不当,为地电位入侵安防系统提供了路径,造成系统损坏。多点接地适用于强电,在监控弱电系统中,单点接地更能保护产品。人为制造安防系统的多点接地,把“电网地电位”通过地环路引入安防系统,造成了电压“浪涌”。弱电系统耐压较低,此时压差过大,一旦系统承受不住造成的危害或将是毁灭性的。
业内防雷意识逐渐提高
以上看似简单的防雷误区,为何会频频发生,这和业内对防雷认知不足密不可分。前些年,甲方作为项目的主体对安防设备防雷建设认识不足,他们认为整个系统建设完毕后,使用起来没有问题便可以,没有意识到雷电防护设计对整个系统的重要性。而部分安防防雷产品厂家或者防雷工程商的不专业,亦或出于成本的考虑,忽视雷电防护的设计,间接提高了安防设备遭遇雷电袭击的风险。
随着安防行业的发展,尤其是平安城市和智慧城市的建设,室外安装的安防设备越来越多,人们对监控系统防雷的意识逐步提高。尤其是采用BT、BOT模式承建的平安城市项目,工程商对系统的建造尤为重视,因为保修期内产品一旦雷击发生故障,工程商要承担相应责任。另外,近几年随着雷击事件的发生,人们对防雷的意识也逐步提高。这些都提升了甲方、安防防雷产品厂家及工程商对防雷设计的意识。
监控系统安装防雷设备常见的问题
专业的防雷产品厂家或工程商在对监控系统安装防雷设备时会遇到以下几个问题:
一、接地电阻太大或无接地。《视频安防监控系统工程设计规范》和《建筑物信息系统防雷技术规范》中没有明确的规定监控系统防雷的接地阻值。一般按照计算机房阻值和信息系统接地阻值去做设计监控系统的接地阻值:独立接地不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。具体上说要根据不同的地质情况可以适当的增加监控系统的接地电阻。例如:森林防火单位,摄像机要求必需安装到山脊上,地址情况是青石,200米范围内无河流沟渠,无可以进行挖掘的大型碎石、土壤地带。这个时候对于这个特定地方的监控系统接地如果要求做到不大于4欧姆,成本是监控系统本身的十倍甚至是几十倍那么就选择适当的增大接地电阻,使用大通流量的线缆作为连接地线。
二、无直击雷防护措施。这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防感应雷的工具,对于直击雷没有多大作用。直击雷防护主要靠避雷针这类设备,改变了雷电的运行方向,使雷电不大可能直接击中监控设备。还有一种情况是使用曲杆球机的竟然安装避雷针,这种情况的金属杆如果接地良好本身已将球机保护起来,没有必要在增加成本,安装避雷针。
三、信号避雷器距离要被保护的设备太远。如果避雷器安装的距离离设备太远,没有办法消除避雷器到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电流。所以建议信号避雷器应该直接安装到监控设备的前端,特别是哪些将信号电源线路走明显的地方。
四、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号避雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,直击雷会直接冲击信号避雷器或电源避雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。所以建议工作地引下线应该单独接出。
安防防雷产品市场容量逐步扩大
随着人们对安防防雷意识的提高,防雷市场的容量也逐步扩大。根据中国质量协会防雷电分会对我国电涌保护器国内主要应用市场的调查分析,目前电涌保护行业尚处于起步阶段,有较大的市场空间,仅初步测算,每年的市场容量超过140亿元人民币,中国质量协会防雷电分会对电涌保护产品的市场容量估计安防领域为15亿。这15亿市场从何而来?文中透露,2008年我国监控摄像头企业有600多家,年产量达到1,500万台,若10%的监控摄像头需要配置电涌保护器,电涌保护器的市场容量就有15亿元。尤其,近年来平安城市、道路监控的建设,室外摄像头应用逐步增多,这将会进一步提高电涌保护器的市场容量。
近日,国家文物局发布的《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》和《文物建筑防雷技术规范》两项标准,主要为使安防与防雷两个不同的行业结合在一起进行规范建设,提升安全防范水平,不断朝着标准化发展,对防雷标准的要求和产品的市场发展起着很大的促进作用。
人们对安全的日益重视,使安防防雷意识近些年来得到提升。对于甲方和工程商而言,雷电防护意识还需进步一加强。目前对于雷电防护的设计、施工与验收,有相关的国家和行业强制性标准,建议甲方找专业公司做安防系统中的雷电防护部分。系统投入使用后,应做好相应装置的维护并建立管理制度。安排熟悉雷电防护技术的专职人员负责系统的维护,在雷雨季节到来之前进行全面检测并在每次雷电天气之后进行日常性维护。当发生雷击事故后,及时调查分析原因和雷害损失,提出改进防护措施。这样才能更好地保证安防设备发挥作用。