• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛普拉斯FX3可编程控制器助力SKNET外部视频捕获系统

来源:21ic
时间:2013-07-05

分享至:

SKNET公司的MonsterX U3.0R 视频捕获系统 采用 赛普拉斯 EZ-USB FX3控制器实现SuperSpeed USB 3.0连接性。FX3解决方案让史无前例的MonsterX U3.0R可接受HDMI输入信号用于高清视频的实时无压缩传输。

赛普拉斯半导体公司日前宣布,日本电视和视频产品的主要研发企业之一SKNET公司,在其MonsterX U3.0R外部视频捕获系统中选择了赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0外设控制器。FX3解决方案为MonsterX U3.0R提供了5 Gbps的USB3.0带宽,使之得以捕获高清视频,而无需进行压缩,从而保证视频质量不会下降。这一功能可以允许终端用户捕获并回放清晰的、未经压缩的高清视频图像,无论图像来源是机顶盒,还是媒体播放器、高清摄像机以及游戏终端等。

EZ-USB FX3是业界的可编程单芯片USB3.0外设控制器。它拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF II),可配置为8位、16位和32位,数据传输速率可高达每秒400兆字节。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯。

SKNET公司总裁Seno Kanuru表示:“赛普拉斯的FX3所拥有的顶级性能和灵活性满足了我们对无压缩高清视频质量的设计要求,使得MonsterX U3.0R的开发过程相对容易了一些。对于MonsterX U3.0R来说,我们首次将全高清视频传输到笔记本电脑上,从而使我们进入一个新市场。”

赛普拉斯SuperSpeed USB业务部高级总监Mark Fu说:“对高分辨率视频应用的需求成为驱动USB3.0市场发展的一个主要因素。我们的FX3解决方案对于此类应用来说是非常理想的选择。SKNET的MonsterX U3.0R开创了一片新天地,它可以从各类资源中捕获高清视频,并可将笔记本电脑带到地方进行观看。我们高兴地看到,FX3的可编程性和灵活性帮助我们的客户加速了产品上市进程,同时,这一单芯片解决方案还使产品的尺寸实现了小化。”

标签 赛普拉斯 可编程控制器 视频捕获系统 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻