• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

3万分弱爆 英特尔神秘处理器跑分破4万

来源:weiphone
时间:2013-07-05

分享至:
    一直以来,移动智能设备处理器提供商无外乎高通、三星、英伟达、德州仪器等几家公司,不过除了高通之外,其它几家公司在近些年来都在走下坡路,市面上的高端 设备目前已经鲜见其它公司产品。这让高通处理器似乎大有统治智能手机设备 SOC 的趋势,就连三星自家旗舰 Galaxy S4 都抵挡不住高通处理器的诱惑,相继推出了 Snapdragon 600、800 的处理器版本。





不过,作为 PC 界老大地位的芯片制造商英特尔似乎并不甘示弱,在经历前几代移动处理器性能不是十分理想之后,近日,英特尔新一代 Bay Trail-T 处理器工程样机突然现身著名跑分测试软件安兔兔,大有将高通新品 Snapdragon 800 系列处理器斩杀于无形的可能。

据悉,高通新品 Snapdragon 800 其实也刚发布不久,其通常测试跑分维持在 31000 分左右,而这款搭载了英特尔新一代 Bay Trail-T 处理器的神秘工程样机的跑分竟高达 43416 分,整整比对手多出 1 万多分。

另外,根据曝光的信息显示,英特尔这款 Bay Trail-T 处理器采用四核心架构设计,制作工艺 22nm,工作频率仅为 1.1GHz,从参数看似乎并未存在特别优秀之处,但是却直接将对手 2.2GHz 频率的 Snapdragon 800 秒杀,足以证明英特尔这款处理器实力,以及在设计时在架构上的优越性。

令人惊讶的是,此次测试并非英特尔 Bay Trail-T 处理器的全部性能,根据英特尔内部人员透露的信息,Bay Trail-T 处理器内部代号为 byt_t_ffrd10,是一款专为平板电脑而推出的低功耗处理器,其频率可支持到 2.1GHz,接近目前两倍。有消息称,英特尔这款处理器将可能在 9 月份推出,至于其上市价格的话,还尚未清楚。

标签 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻