【导读】奥地利微电子今日宣布推出一款LED闪光灯驱动器,为智能手机带来卓越的闪光灯光线输出,与现今智能手机中普遍采用的闪光灯系统相比可实现至少四倍亮度的光线输出。
奥地利微电子新推出的AS3630闪光灯驱动器可驱动高达8A的电流,使手机相机实现高清晰度照片的拍摄。以前在黑暗光线中拍摄快速移动的物体时,其照片会产生拖尾现象,而现在则可以精确地捕捉到细节,同时可以避免眩光和不适,因为即使低至10ms的闪光持续时间已能提供足够的闪光光线。
与如今手机中提供2A输出功率的LED闪光灯驱动器相比,AS3630具有高达4倍的亮度输出,并支持更快的快门速度。
AS3630 8A LED闪光灯驱动器使用创新的架构,充分利用储存在超级电容器中的能源(双电层电容器-EDLC),该架构目前正在申请专利中。驱动两个串联的LED灯 时,驱动器会将输出电压从超级电容的5.5V提升至高于9V来满足LED的正向电压要求。当独立的电容器输出电压低于LED的正向电压时,该器件采用的升 压拓扑结构也可以使闪光照明持续更长时间。该架构允许使用很小的电容器。