• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝永磁同步电机被选用于新加坡列车的驱动系统

来源:中国电子网
时间:2013-07-05

分享至:

东芝公司(Toshiba Corporation)近日宣布接到新加坡铁路运营商—新加坡地铁(SMRT Corporation,SMRT)的一份大订单,使用永磁同步电机(PMSM)对66组C151系列列车现有的驱动系统进行升级。每组列车有六个车厢组成,共有396个车厢。这是东芝首次在日本境外部署高效的PMSM,东芝将之作为在全球市场赢得更多订单的跳板。

SMRT在新加坡大众捷运系统的两条主要通勤线路上运营66组C151系列列车,这两条线路分别为:在裕廊东和滨海湾之间运行的45公里长的北南向线路以及在巴西立和裕群之间运行的57公里长的东西向线路。这些列车为电力动车组,由一辆或多辆列车中的电力牵引电机驱动,无需单独的火车头;C151系列中有三分之二的列车为电力动车组。SMRT列车于1987年投入使用,而这次则是首次对其驱动系统进行升级。

驱动系统将包含东芝开发的PMSM和外围设备。它们将把功耗降低30%,降低工作噪音水平,并将提高列车的工作效率。这些系统将于2015年初首先安装到两个列车组上,经过1-2年的试验运行后,将安装到其他列车组上。

随着城市化进程的不断推进和城市道路的日益拥挤,铁路再次被誉为一种环保、高效、低噪音且易于维护的大众运输解决方案。东芝开发的PMSM对通勤列车而言是一种节能降噪的驱动系统,已经应用于全球繁忙的地铁网络——东京地铁的列车上,包括千代田线、丸之内线和银座线。

依托于其在日本所取得的成功,东芝现在大力在全球扩张其铁路业务,向全球铁路运输运营商推出其环保的PMSM驱动系统和其他产品及系统。

 

新系统概述

新系统:

 

用于驱动SMRT所有的396节C151系列列车车厢的PMSM、VVVF反相器和外围设备(C151从1987年开始投入使用,是新加坡使用时间长的列车)

动力来源:

 

DC750V(第三轨)

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻