来源:腾讯科技
时间:2013-07-05
据国外媒体报道,处境艰难的计算机厂商戴尔正考虑进军“可穿戴计算”领域,以减少不断萎缩的PC市场给公司带来的不利影响。戴尔负责个人计算的全球副总裁萨姆•伯德(Sam Burd)向英国《卫报》透露:“我们正在探索可穿戴计算领域的一些创意。”
可穿戴计算设备已成为科技行业热门的领域之一。目前,谷歌已经拥有数千人在测试其头戴式眼镜系统,加利福尼亚州的Pebble公司推出的蓝牙连接“智能手表”的销量超过了8.5万块。业界一直盛传,苹果将推出“iWatch”产品,此外,包括三星、富士康、索尼、LG和飞利浦等公司都宣布了可穿戴设备,但是真正推出可穿戴设备的公司并不多。
伯德对《卫报》说:“在可穿戴设备的成本以及如何让可穿戴设备真正具有卓越体验方面,仍存在许多挑战。不过,值得关注的是计算机体积越来越小。在手腕上佩戴一块智能手表,很有趣,也很吸引人。”
随着全球PC市场的萎缩,戴尔正准备以240亿美元融资收购的方式实现私有化,戴尔当前正在积极寻找新的收入来源。
伯德表示:“展望未来五年,我们预计,设备和设备的体积将继续变化。尽管桌面电脑仍是必需的产品,但移动设备对用户来说是真正需要的。业界有许多关于如何适应像谷歌眼镜和智能手表这样的可穿戴设备的讨论。我们一直关注联网设备领域。”他还表示:“我并没有看到像iPad这样的其他新颖外观的产品。我认为,没有人认识到这将如何改变设备。不过,个人拥有的计算设备的数量正出现爆炸式增长。虽然我们目前还没有公布任何可穿戴设备,但是我们一直关注该领域的技术。”
在当前经济紧缩的大环境下,戴尔的一些大客户也减少了开支,因此戴尔必须寻找新的营收源。虽然戴尔拥有规模庞大的企业和服务业务,但是这些业务都是围绕其PC业务,并作为赢利服务合同的一种手段而展开的。
不过,这些业务也面临威胁。截至五月份的三个月里,戴尔的PC营收同比下降了9%至89亿美元,收益下降了65%至2.24亿美元,利润率为2.5%。此外,在全球PC市场上,戴尔已被中国联想超越,排名降到第三位,而联想却跃居第二,仅次于惠普。
更为糟糕的是,市场研究公司IDC预计,今年,桌面电脑和笔记本电脑的销量将下降近8%,这也是连续第二年的下降,此外,IDC还预计,这种下降趋势将一直持续到2014年。
相反,预计平板电脑和微软Surface 等“混合”设备在市场上将越来越重要,今年,iPad等平板电脑的销量将会超过笔记本电脑,到2015年将会超过笔记本电脑和桌面电脑的销量总和。
不过,伯德也承认,戴尔迄今为止仅销售数十万台XPS-10和Latitude 10平板电脑,这两款平板电脑分别运行微软的Windows RT和Windows 8操作系统。他补充说:“令我们兴奋的是我们的企业客户的采购量开始增加。”
伯德表示,当前一些大型企业对Windows 8平板电脑并不满意,其中很大一部分是戴尔的客户。他指出:“企业开始逐渐采用新的操作系统。不过,平板电脑真的需要Windows 8来打开销路。令人鼓舞的是一些企业开始部署Windows 8和平板电脑。未来的情况到底如何,需要时间来检验。IDC的数字说明,Windows 8平板电脑的销量仍远远不及iPad,但也取得了一些成绩。也许若干年后,Windows 8平板电脑将在整个平板电脑市场上占有三分之一或40%的份额,我们能够感受到这正在发生。平板电脑是计算行业非常重要的产品。”
尽管传统PC销量下降给戴尔的营收和利润都带来了沉重压力,但是这也促使戴尔退市并实行私有化。
伯德坚称:“PC业务对我们来说非常重要。我们从PC业务起家,并在全球拥有了重要的地位。许多人认为PC行业正走向死亡,但是我们认为,PC行业将会继续发展,是一个非常有趣的领域。”
自2010年iPad上市以来,平板电脑市场发展迅猛,戴尔一直在努力与这一市场发展同步。
伯德认为,私有化可能会对戴尔有所帮助,他认为:“迈克尔•戴尔(Michael Dell)认为,我们开展了正确的转型。这一观点就是我们可以摒弃季报流程,在这一流程中,你无法做出加快转型的艰难决定。”
戴尔一直在努力扩大其在快速成长的智能手机和平板电脑市场上的影响力。戴尔在2010年推出5英寸“平板手机”Streak后,放弃了Android系统。由于手机软件缺陷,导致Streak销售受挫。不过,三星看到了这种采用微平板尺寸屏幕的手机的市场前景,推出Galaxy Note系列产品,并在该细分市场上占据了主导地位。