来源:电子发烧友
时间:2013-07-04
随着“物联网”概念热门兴起,基于物联网技术的应用变得炙手可热。鉴于此,智能系统应运而生。据市场研究员表示,预计到2020年,新兴物联网将会培养出一个大约涵盖250亿台设备,带来收入4万亿美元的市场。毫无疑问,未来智能系统市场潜力可期,这为全球各大半导体厂商带来了巨大的市场挑战和机遇。
ARM嵌入式市场经理耿立峰表示,ARM作为的IP供应商,依托我们强大的生态系统资源,让ARM的高能效技术能够服务于各种电子产品应用及服务,从而满足终端用户的不同需求。
针对未来智能系统布局,ARM嵌入式市场经理耿立峰发表了自己的观点“嵌入式应用领域涵盖范围很广,以物联网概念为代表的智能化设备正在改变甚至颠覆许多传统行业,同时也不断衍生出新的市场商机。ARM作为的IP供应商,依托我们强大的生态系统资源,让ARM的高能效技术能够服务于各种电子产品应用及服务,从而满足终端用户的不同需求。”
立足智能系统,嵌入式CPU和MCU包揽全部应用
致力于丰富智能系统产品线,ARM全力开发一系列产品,从低端的传感器信号控制到复杂的高性能处理器,涵盖CPU IP、MCU、图形处理器、系统级 IP、物理 IP以及开发工具等。为了解ARM在智能系统领域风采,电子发烧友网小编重点对CPU及MCU产品在该领域的战略布局进行深入了解。
耿立峰特此以嵌入式应用中的CPU为例,介绍了目前ARM CPU产品的三个子系列及其在智能系统各个细分领域的应用。
(1)Cortex-A系列主要应用于高性能处理器,包括汽车娱乐导航,工业自动化,数字标牌,单板计算机,物联网相关等。
(2)Cortex-R系列强调的是实时性,目前在汽车电子的安全领域应用非常广泛。
(3)Cortex-M系列,也就是通常意义上的Microcontroller系列,涵盖领域包括智能能源,家用电器,便携式医疗电子,智能家居,门禁安防,以及各种传感器的信号控制等等。
除了CPU以外,在未来智能互联应用中,32位MCU必将扮演更重要的角色。鉴于此,智能系统对MCU的以下要求:虽然MCU的不同应用对芯片内核性能以及外设资源的需求都不尽相同,但还是有一些共性的要求点,比如更高的代码效率来帮助优化系统成本,易于开发的C语言编程,软件的复用,丰富的生态系统资源包括工具链以及应用参考和中间件等来加速产品的上市周期,当然要求MCU具备良好的低功耗表现也是一贯的。
“32位MCU正在取代传统的8位/16位MCU已经是大势所趋。同时与芯片厂家自己维护的私有架构相比,ARM的这种通用平台可以程度的满足终端用户对上述MCU开发的市场需求”,耿立峰说,“目前ARM的Cortex-M系列针对MCU市场共包括4个内核。在传统的8位/16位MCU市场,对成本和功耗敏感,同时性能要求不是太高,我们是用Cortex-M0和Cortex-M0+这两个内核来覆盖这部分市场。Cortex-M3则是目前作为通用32位MCU来说出货量的,而Cortex-M4性能可以更高,除了系统控制以外还特别适合一些需要DSP指令或者浮点运算支持的应用。”
对此,耿立峰透露,2012年全球通用MCU市场基于Cortex-M系列内核的出货量将近18亿片,市面上能见到的基于Cortex-M系列内核的MCU型号超过2000个。而基于ARM技术的包括通用MCU在内的所有嵌入式市场在2012年出货量大概在23亿片的规模。
凭借嵌入式平台,ARM打造智能系统生态链
以智能手机/平板电脑等智能终端为代表的移动互联网目前方兴未艾,物联网/大数据等概念的提出也为半导体及产业界描绘了更广的市场空间,既包括了对传统行业的革新,也激发了很多互联网公司与传统行业的跨界融合,提供各种智能化服务。耿立峰强调:“ARM一个至关重要的成功因素就是我们的生态系统。在ARM的生态系统中,既包含了芯片合作伙伴,还有其他的包括EDA设计工具、Foundry、RTOS、IDE工具、Middleware以及其它应用软件开发者等等。”
当然,ARM嵌入式平台对ARM生态系统的形成起着至关重要的作用。如前面介绍到的一样,ARM嵌入式平台是涵盖从低端的传感器信号控制到复杂的高性能处理器;既有针对成本敏感的简单应用,也有支持包括Linux/Android/Windows等大型的操作系统。同时ARM的业务模式和生态系统资源可以让其众多合作伙伴与ARM一起成功。
在这个生态系统中,ARM倡导分工协同,合作共赢,从而推动ARM在嵌入式领域进而扩展到更大的物联网市场的全方位应用。
关于耿立峰
耿立峰有超过12年的半导体行业从业经历。目前负责在嵌入式应用领域的市场推广,主要涵盖电机控制,智能电网,汽车电子,医疗电子,智能卡以及其他工业应用。