网络制式决定着手机等终端的走向。中国移动董事长奚国华在GSMA大会上透露,今年下半年将有十余款TD-LTE智能手机在国内上市,目前已有7款通过了测试,中兴、华为、酷派等主要品牌都展示了LTE手机,包括索尼也亮相了的LTE手机“Xperia SP M35t”,也是外资品牌首次在国内推出TD-LTE手机。
但是在4G牌照尚未发布,各种模式尚未后定夺的背景下,
4G手机终端
的前景颇为值得关注。就现有的形势分析,我们今后所使用的4G手机,很可能有以下的特点。
多模
并存不可避免
根据目前的消息,工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照,再向有意建设FDD LTE网络并提出申请的运营商发放FDD LTE牌照”。中国移动毫无疑问采用TD-LTE,中国电信和联通已经透露出有意FDD LTE的意向。
由于LTE双模式的特点,加上要照顾现有3家运营商3种不同的3G制式,甚至还要兼容2G的GSM和CDMA网络,未来的4G手机的“多模”趋势似乎不可避免。
在中国移动对于4G手机的集采中,“五模十频”是较高的标准,指4G终端可同时支持TD-LTE、LTE FDD(4G标准)、TD-SCDMA(3G标准)、WCDMA(3G标准)、GSM五种通信模式和10个频带的LTE网络。TD产业联盟秘书长杨骅表示,“4G终端甚至要求5模13频,这对抗干扰与工艺提出了很高的要求。”这也是TD-LTE产品上市缓慢的原因之一。
手机多模芯片将首先解决兼容问题。近期在深圳结束的芯片商美国高通公司2013合作伙伴峰会上,高通全球产品管理高级副总裁兼大中华区首席运营官罗杰夫透露,8930芯片以及新推出的8926四核芯片,可以让手机厂家借此进入4G LTE的领域,包括TD-LTE和LTE FDD.
“双模双待”继续大行其道
由于多模制式的缘故,“双模双待”手机是中国手机市场的特色,甚至在全世界也是罕见的。中国移动董事长奚国华透露,将重点发展双待机智能解决方案。
此外,单卡双待机也可能是其中的特色。目前,已有19款TD-LTE终端产品通过了相关测试,其中包括两款单卡双待手机。
而高通公司甚至考虑到了“三网三待”的需求,高通罗杰夫表示,“在中国三卡三待是一个特殊的细分市场。”不过,目前整体趋势来看,拉丁美洲表现比较明显,在中国要假以时日才能看到这样的情况。
4G手机再现“插移动卡”?
由于制式兼容的问题,“iPhone插移动卡”曾是手机市场上的看点。如果4G LTE的发牌确定为三家运营商同时发出三张TD-LTE牌照,那么不光中国移动,就连中国电信和中国联通很可能也会使用TD-LTE网络。由此,仍有可能出现电信和联通机型可以插移动卡的现象。
事实上从制式看,如果运营商没有加锁,理论上“插移动卡”问题不大。此前在2G时代,国外流入的各种水货手机,本身就是WCDMA制式,兼容当时2G的移动卡和联通卡;到3G时代,iPhone插移动卡也是兼容了2G网络。
一旦4G牌照确定为3家全部有TD-LTE制式,“运营商定制手机”的界限就开始模糊,不锁卡就可以兼用。而从手机厂家的角度看,兼容多家运营商更是他们希望看到的结果,可以有机会扩大销量。
对用户而言,在无锁的情况下,“换卡不用换手机”或许又是用机时的一大利好之处。