选择拥有自主知识产权的技术,还是见效快、风险小的技术?对运营商巨头来说,这真是一道性命攸关的选择题。
现在,答案渐渐明晰。半个月来,中国电信和
中国联通
相继开腔,表态将采用FDD和TDD联合组网的方式部署
4G
。此前,中国移动董事长奚国华已经明确表态,希望获得FDD和TDD两张牌照——FDD-LTE是全球主流的4G技术,TD-LTE则是中国自主知识产权的标准,三家看似统一的答案背后,又有着怎样的玄机?
中国电信:“少数派”危局
如果你仔细研究中国电信的表态,就知道他们曾经历怎样痛苦的变化。
去年年中的中国中期业绩发布会上,中国电信董事长王晓初对4G牌照选择语焉不详,“中国电信暂未有与政府就任何有关发4G牌照进行讨论,中国电信会在正确的时间做正确的决定。”
什么才是正确的决定?恐怕连王晓初自己,也踟蹰犹豫。选择FDD-LTE的好处显而易见:美国Verizon、日本KDDI、韩国SK电讯都是CDMA运营商,他们向FDD-LTE演进的路径,可以为中国电信所参照;选择FDD,中国电信在多模终端设备的产业链、国际漫游以及后续演进等方面也将更为有利。
这便可以解释王晓初在今年5月中国电信2012年度股东大会上的表态,“中国电信更希望获得FDD牌照,如果政府决定先发放TD-LTE牌照,中国电信会考虑向中国移动租用网络,或与其他具备TD-LTE技术的运营商共建网络。”
电信内部人士透露,电信此前在广东、上海、南京等地均在进行FDD-LTE试验。
“但现在,王晓初没有再提租用移动TD网络的事情了,现在非常可能的一种情况是,基于政策的需要,中国电信和中国移动一样,都要单独建设一张TD-LTE网络。”有不愿具名的设备商高层向南都透露,中国电信上马TD-LTE的事情,很快将见分晓。
一个明显的信号是,中国电信刚刚对手机产业链合作方提出明确要求:手机采用4模(CDMA+WCDMA+GSM+FDD)9频,数据终端采用混合模式,可以是TDD+WiFi,也可以是FDD+TDD+WiFi,手机卡采用LTE+NFC.——TDD悄然成为必选项。
这也意味着中国电信将面临着成为“少数派”的危险:国际上尚没有CDMA网络向TD-LTE网络过渡的可参考的例子,选择TDD的中国电信将成为全球惟一一家从CDMA 2000转向TD-LTE的运营商,更为可怕的是,中国电信刚刚完善的终端支持能力,将一下子又掉进地狱。
中国电信广东研究院胡乐明曾撰文表示,如果选择TD-LTE,中国电信可能会形成通信市场和产业上一个十分弱小和孤立的特殊双模组合,“极弱的产业链、国际漫游的困难以及网络建设投资增大等问题,会导致在业务经营和长期发展上陷入困难和被动。”
中国联通:稳坐钓鱼台
虽然与中国电信同样表态“混合组网”,中国联通却可能会有不同的命运。
“中国联通必须要根据自己的战略引进方向去获得4G牌照,从WCDMA平滑演进到LTE FDD网络对联通为有利。”中国联通董事长常小兵并不讳言对FDD的青睐。
而在上周召开的GSM亚洲移动通信展上,中国联通总经理陆益民也透露,中国联通正在进行FDD LTE/TD-LTE融合组网试验,而WCDMA升级至FDD-LTE效果更好。
有工程师透露,将现有的联通3G基站升级为FDD制式的4G基站,每个基站的工作量很少,只需要在基站上增加主板,再调试一下射频天线以及配套软件就可以了,无需大规模另建新网,可以迅速商用见效。
中国联通未来的成长性还在于,全球已经有200多家运营商部署了FDD-LTE的商用网络,而目前正式商用的TD-LTE网络只有17家,产业链成熟度相去甚远。
“中国联通所说的FDD-LTE和TD-LTE混合组网测试,你理解为一种姿态就好了。”有设备商高层向南都表示,中国联通不会选择TD-LTE作为演进方向,“多友情参与一下”。
但在TD的拥趸们看来,美的结局莫过于TD“大一统”,“如果仍然像3G那样三家不统一的布局,那么TD-LTE在中国就会被边缘化,甚至很快就出局了。”TD产业联盟秘书长杨骅认为,短痛是为了不再长痛,“新技术发展必须要经历市场的考验,拿来主义可能成功比较容易,但是却会失去自己的市场话语权。所谓的成本高,不符合自己计划的说法都是找理由,不客气地讲,对自己的TD-LTE标准不自信就是4G演进路上的阻碍。”