来源:21ic
时间:2013-07-04
思博伦 通信宣布,CS8 移动设备测试 仪将为 载波聚合 测试提供支持。作为业界简便和快捷的移动设备设计测试及验证工具,CS8将有助于确保 LTE-Advanced (3GPP Release 10)载波聚合功能满足运营商对性能的期望,而目前已经有许多运营商计划部署这一技术。
为了实现业界所设定的无数上行和下行数据速率目标,并且满足各类应用和服务对数据如饥似渴的需求,载波聚合将在这一过程中发挥至关重要的作用。要想满足这些期望,需要每个方向至少20 MHz的带宽,但几乎没有哪家正在部署LTE的网络运营商拥有足够的相邻频谱。载波聚合可以将波段内和多个波段的无线电信道组合在一起,提高用户数据速率,降低时延并实现高达150Mbps的LTE下行吞吐速度,从而有效地解决这一问题。
思博伦通信移动设备测试设计师Brock Butler指出:“要想对载波聚合进行有意义的测试,需要的不仅仅是无线电信道仿真解决方案。这一过程中还需要可随时创建协议互动的能力,并借此对移动设备管理所有可能载波聚合场景的能力进行考验。CS8是惟一的一种单机式网络仿真解决方案,为两个10MHz载波的聚合提供支持,其中每个载波均具备2x2 MIMO和独立衰减。两者对于精确和快速测试真实的部署场景均至关重要。”
CS8可直接访问LTE协议栈,从而在各协议层的载波聚合测试都提供了很高的灵活性和可配置性, 从PHY/MAC到 RRC以及 RRM。此外,CS8通过单机能支持所有LTE频谱带宽以及 多种带宽组合。