来源:21ic
时间:2013-07-04
21ic讯 据IHS公司的存储市场简报,厂商新推出的5.0和7.0-mm薄型硬盘(HDD)具备从固态硬盘(SSD)手中夺回一些市场份额的潜力,尤其是如果这些新型硬盘能够进入未来的超薄PC和PC平板的话。
5.0和7.0-mm硬盘更轻更薄,将形成新一类超薄硬盘,预计终将取代目前占主导的9.5mm硬盘。5.0和7.0-mm硬盘的出货量预计2017年将达到1.33亿个,而去年只有500万个。同时,9.5mm硬盘出货量到2017年将从2012年的2.45亿个降到7900万个,如图所示。
图:全球硬盘出货量预测,按厚度细分 (以百万计)
5.0和7.0-mm硬盘以及混合硬盘,从今年开始将得到更多采用。在混合硬盘中,NAND闪存或所谓的缓存SSD与硬盘封装在一起。由于这些新产品尺寸较小,而且能够改善总体存储性能,因此将得到更多采用。在强调价格适中前提下尺寸更小以及速度更优的时代,上述特点非常重要。
薄型硬盘以及混合硬盘都可能进入超薄PC和平板PC,目前这两个市场主要采用固态硬盘。由于SSD性能更佳,使用它可以更容易让平板电脑及超薄PC变得更薄和更轻,因此硬盘的市场份额不断被其侵蚀。
例如,今年SSD出货量将增长近90%,达到6460万个,而HDD出货量则将下降5%至5.458亿个。但IHS公司认为,更薄的新型HDD可能阻止硬盘市场的下滑势头,尤其是如果其成本可以降到平板电脑的10-15%或超薄PC的10-20%的话。
这些水准非常重要,因为只有成本降到这样的水平,才可能说服平板电脑和超薄PC品牌考虑采用5.0和7.0-mm硬盘代替SSD。目前,SSD与其它存储类型相对昂贵,降低了电脑及平板电脑厂商的总体利润,因此,使用成本更低的存储方案可以提高厂商的利润,将是促使厂商改变做法的有力因素。
HDD厂商都将推出新型硬盘
美国西部数据和希捷,以及日本东芝都将推出自己的薄型硬盘。
西部数据在4月领跑,宣布其已开始向部分分销商以及OEM客户出货5.0mm的WD Blue超薄HDD和Black SSHD——这是一种固态混合硬盘,将硬盘与缓存SSD组合在一起。西部数据宣称,这种产品具有500GB的容量,与9.5mm硬盘相比重量多减轻30%,电路板采用了手机微型化技术,可以使硬盘中的机械摇摆空间化,以确保防震性能。
西部数据后来在6月宣布出货全球薄的1TB硬盘,即厚度只有7.0mm的WD Blue,宏基和华硕都可能在其即将推出的超薄PC中使用这种硬盘。
西部数据的对手希捷也在6月宣布开始向华硕、戴尔和联想出货5.0mm硬盘,用于这些厂商计划在2013年下半年推出的超薄PC。希捷表示,其500GB硬盘占用空间要比其7.0mm HDD减小25%。
面对西部数据和希捷的行动,东芝表示将推出7.00固态混合硬盘(SSHD),采用320和500GB容量,可能在6月末以前推出。以前,东芝只有9.5-mm的SSHD,容量是750GB。