• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Imagination MIPSr5架构助力Cavium新款OCTEON III系列处理器

来源:21ic
时间:2013-07-04

分享至:

 21ic讯 多媒体、处理器、通信和云技术提供商 ImaginationTechnologies (IMG.L) 今天宣布,致力于为网络、通信和云端基础架构实现智能处理的高整合性半导体产品供应商,MIPS 的长期授权客户 Cavium 公司已经取得的 Release5 MIPS 架构(MIPSr5)授权,并将硬件虚拟化等特性建置于其所有的超高性能1至48核 OCTEON III 系列产品中。

Imagination 处理器部门执行副总裁 Jim Whittaker 表示:“通过采用 MIPS 架构,Cavium 已为网络、无线和存储应用开发出业界性能与先进的64位元多核处理器。我们正与 Cavium 展开更紧密的合作,以期让业界成功且广泛部署的64位元 MIPS 架构将性能与创新提升到更高的境界。Imagination 将 MIPS 纳入旗下后,已大幅提升对所有32位元和64位元 MIPS CPU IP 内核开发的投资与支持,并积极建立硬件、软件、工具和生态系统。因此,我们很高兴 Cavium 再度展现了它对 MIPS 的承诺。”

Cavium 企业副总/总经理兼技术长 M.Raghib Hussain 表示:“将 Imagination MIPSr5 架构的增强功能与 Cavium 内部的设计专业技术结合在一起,可打造出业界先进的 MIPS 64位元处理器,并能进一步扩展我们在网络基础架构市场的领导地位。”

20多年来,64位元 MIPS64 架构已被用来开发多款业界创新的网络与通信产品,并拥有广泛且成熟的基础架构与生态系统支持。MIPS64架构已经是多款 Cavium OCTEON 处理器的内核,现在亦将建置于 Cavium 的 OCTEON III系列1-48核处理器中。全系列处理器均可提供超过100Gps 的单位芯片应用性能,而且与其他采用120GHz、64位元运算处理架构的标准通信处理器相比,它的单位芯片运算性能也是的。

关于 MIPS 处理器

对于要求超低功率、紧凑芯片面积和高整合度设计的产品来说,Imagination 的 MIPS 处理器系列是非常理想的选择。MIPS 处理器 IP 内核与架构涵盖了从超低功率32位元微控制器,到适用于先进应用与网络处理平台的可扩展32位元和64位元多核解决方案。

基于超过三十年的悠久历史与持续创新,Imagination 的 MIPS 架构是业界效的 RISC 架构,可提升单位硅晶面积的性能与低功耗。SoC 设计人员能利用此效率优势实现显著的成本与功率节省,或是建置更多内核,以便能在相同的功率、热和面积预算中带来性能优势。

MIPS32 和 MIPS64 指令集架构(ISA)的无缝兼容性,能让客户移植到下一代设计时仍能完全保留既有的软件投资。MIPSr5 架构中包含硬件虚拟化和 SIMD(单指令多资料)模组等重要功能模块。

标签 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻