来源:21ic
时间:2013-07-04
21ic讯 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布一套虚拟音频实验室,为工程师提供复杂的音频设计和评估功能,适用于SoundTerminal™音频芯片和 数字MEMS麦克风,用户可访问www.st.com/apworkbench免费下载该软件。
Audio Processor Workbench 是目前市场上首个可全面评估从麦克风到功放再到扬声器的整个音频声学链的解决方案。这套评测工具远超出常见的设备配置GUI应用软件,提供多种只在高端调音设备上才有的高端功能。
工程师可以使用这套工具评测新的音像设备、多媒体个人电脑、智能手机、平板电脑或音乐座系统的整个音频子系统,以及验证性能和对每个组件进行配置和调音。这套工具简单易用,使漫长耗时的调音过程只需几分钟即可完成。
意法半导体的模拟和音频系统产品部总经理Andrea Onetti表示:“Audio Processor Workbench为设计人员带来前所未有的价值,同时还是一个具有成本效益的生产测试和质量控制工具,应用了很多我们在与客户合作时学到的数字音频经验,为客户提供设计音频性能优异的新产品所需的功能。”
此外,这套工具内置的对意法半导体MEMS麦克风的支持功能进一步扩大了音频系统设计人员的能力范围,使在新产品设计中实现语音识别和噪声抑制等先进功能变得非常容易。
技术细节:
作为一个全功能的虚拟实验室,Audio Processor Workbench让设计人员能够在台式机上获得先进的测量仪表功能,如示波仪、频谱分析仪、信号发生器、电平计、参数均衡器等。
Audio Processor Workbench的图形界面让用户能够使用意法半导体音频芯片内部的先进IP功能,完全控制声道,运用音频输入和输出设备的全数字特性,将捕获的声学信号传送至个人电脑,用所选的音频IP技术进行数字处理,试听调音声道,全过程完全实时。Audio Processor Workbench支持意法半导体数字MEMS麦克风和大部分SoundTerminal芯片,包括模拟数字音频处理器、编解码器、耳机功放、滤波器和信号调节设备。它还支持意法半导体的全部音频评估电路板以及近期推出的STA321MP STSmartVoice 数字MEMS麦克风评估套件。设计人员可以使用STAudioHub轻松连接个人电脑和硬件设备,如原型设计或意法半导体的评估板,快速开始分析硬件性能。