来源:21ic
时间:2013-07-04
21ic讯 Mouser Electronics备货由Analog Devices推出的业界频率PLL合成器。 ADI ADF41020微波PLL合成器旨在改善下一代无线电设计的性能,同时大幅减少元件数量并降低系统成本。
ADI ADF41020由低噪声数字鉴频鉴相器、高精度电荷泵、可编程参考分频器和高频可编程反馈分频器组成。 如果PLL与外部环路滤波器及VCO(电压控制振荡器)配合使用,则可以实现一个完整的合成器。 此PLL合成器可用于在无线接收器和发射器的上变频和下变频部分实现高达18 GHz的本振。 ADF41020对多种应用十分理想,包括微波点到点和多点无线电、无线基础设施设备、VSAT(甚小口径终端)无线电、半导体测试设备、雷达应用以及私有移动无线电。 可提供EV-ADF41020EB1Z来评估ADF41020的性能。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。