【导读】今天,初级端恒流、无闪烁调光、3%恒流精度、无电解电容等LED照明驱动电源所需性能大家基本上都能做到,但安森美还是做出了不少独有特色,如,稳流精度做到正负1%以内、效率做到90%以上、使用标准壁式开关的5步无闪烁调光、快速启动。。。
安森美现可提供从0.5W到240瓦的全功率范围LED照明驱动电源解决方案,除了低功率LED驱动采用简单低成本的线性恒流方案以外,其它的中高功率LED驱动电源方案的性能不管采用反激、准谐振还是谐振架构基本上都不逊于业内其它LED照明驱动方案供应商,如初级端恒流、无闪烁TRIAC或PWM调光、高达±1%的典型恒流精度、90%以上的电源转换效率,不过,安森美还是在这个竞争激烈的市场做出了自己的差异化特色。
安森美半导体香港及中国应用工程部高级经理郑宗前说:“我们的LED照明驱动方案的特色就是可以低电流快速启动,我们有特别设计的高压启动管脚,可以将启动时间加快2-3倍,为消费者提供了很好的使用体验。另外,我们还为亚洲家庭和办公室LED照明市场提供了独特的使用壁式标准开关进行5步无闪烁调光的驱动方案,这是便宜、直接、可靠的调光方案,可以进一步节省办公和家庭用电支出。”
针对业界谈论多的隔离非隔离架构和电解电容话题,郑宗前表示,虽然现在绝缘的LED塑料导热外壳已经出现,但仍然只有一些追求极端成本控制的国家(如日本)和低端市场在采用低成本非隔离LED驱动方案,大部分国家(如欧盟和美国)和中高端市场还是青睐隔离LED驱动方案,虽然成本高一些,还电子设备安全性才是重要的。
此外,为了以低的成本有效地减小输出端纹波,防止光输出出现肉眼可见的闪烁,输出端电解电容还是必不可少的,好在现在可耐受105度高温的电解电容也已出现,LED驱动电源的寿命维持3-5年应该是没有什么问题了。
标准壁式开关5步调光LED驱动方案
今天亚洲几乎所有的办公室和工厂,从上班开始到下班关门打烊,灯泡和灯管基本上十几个小时一直保持常亮状态,因为墙上通常只有开关,没有TRIAC调光器,这常常导致节能灯泡和荧光灯管必须每隔一段时间就因发黑闪烁而更换,人工维护费用很高。
随着LED光源亮度的不断提升和价格的不断下滑,高可靠性LED灯泡和灯管进入办公室或工厂已是大势所趋,更不用说新兴的智能照明大厦了,因为就算它们连续24小时不停地发光,3-5年内它们也不会有任何损坏的可能性,而且电费还可省很多,多光的亮度有一些可接受的衰退。
为了进一步帮助办公室或工厂老板节省电费,安森美在业内个开发出了使用标准壁式开关就可对LED照明灯具进行5步调光的驱动电源方案NCL30083。郑宗前说:“这种调光驱动方案无需改造办公室或工厂基础设施,可直接使用标准壁式开关,而且成本也远低于传统的TRIAC调光解决方案。”
NCL30083是一个PWM电流模式控制器,主要针对隔离反激和非隔离恒流架构而开发。该控制器工作在准谐振模式以提供高效率。其独特的控制方法使得它能够在初级端精密地产生一个恒定的LED驱动电流,它无需次级端反馈电路、偏置电路和光耦。
NCL30083是一个高度集成器件,它外围仅需配置很少的元件。它支持5步对数调光,低输出电流可降到5%。为了增强系统寿命,它在一个用户设定的温度点降低输出电流,避免过热。尽管NCL30083集成了固定的过压保护,设计师可以编程设定一个更低的过压保护点。
NCL30083的主要特性有:±1%典型恒流精度、接近0.9功率因子、过热降流、次级
二极管短路保护、5步调光(低输出电流小于5%)、Vcc欠压和过压保护。