• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新One不旺 宏达电6月不妙

来源:工商时报
时间:2013-07-02

分享至:
   
宏达电单月营收



 新HTC One销售动能走弱,业界传出,宏达电(2498)6月营收恐将低于250亿元、甚至可能下探230亿元以下,较5月290亿元大减14~20%。即使如此,宏达电第2季营收仍能顺利超越700亿元目标,而宏达电第3季能否维持住第2季水平,外界密切观察中。

 宏达电新HTC One推出以来备受好评,不仅带动宏达电5月营收冲高至11个月以来高点290亿元,也让宏达电4、5月累积营收已近486亿元为基准,换句话说,6月营收只要超过214亿元,宏达电就能达到第2季财测预估的营收水平700亿元,也让部分法人认为,宏达电第2季营收超越财测目标5%以上,应该不难。

 然而据了解,新HTC One在美国的销售续航力不如预期,在大陆销售重要的客户中国移动,也没有见到新HTC One销售量持续走高,动能不如原先预估强劲。

 也因此,6月初业界就传出,宏达电已经开始调整库存水位,导致6月份对零组件业者下单,已不如5月的高峰,业界人士估计,宏达电6月营收很难维持在5月的290亿元相对高点,恐将落于250亿元之下、甚至有可能不到230亿元,以5月营收高达290亿元来看,相当于6月营收将较5月明显减少14~20%以上。

 不过,就算宏达电6月营收不幸真的只有230亿元的话,累计第2季营收也能顺利超过710亿元,而且因为营收超越目标,宏达电原先预估第2季毛利率22~24%、赢利率1~3%的目标,都可望能顺利达成,也让EPS有机会来到1.5~2.4元间。

 然而,随着成熟市场对于高阶机种的需求量明显降低,宏达电能让第3季展望维持在第2季水平,也是影响宏达电股价能否止跌回稳的关键之一。

标签 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻