• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Firefox OS搅局:欲颠覆操作系统APP模式

来源:网易科技
时间:2013-07-02

分享至:
   
文/陈敏

Android与iOS双强争霸、Windows Phone艰难前行、Symbian倒下,这些都没有让移动操作系统市场变得冷清,反而越来越热闹。

在今年的亚洲移动通信博览会上,Mozilla——著名浏览器Firefox的拥有者,联合西班牙电信以及部分手机厂商,展示了搭载Firefox OS移动操作系统的智能手机。

据Mozilla移动设备高级副总裁宫力介绍,包括中兴、TCL等厂商推出的首批搭载Firefox OS操作系统的手机,将从7月开始在巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、西班牙等国家上市销售。此外,LG、索尼等手机厂商也有意向推出搭载Firefox OS操作系统的智能手机。

能够得到全球主流手机厂商的支持,意味着Firefox OS已经敲开了移动操作系统市场的大门。

不过,作为移动操作系统的新兵,Mozilla要想带领Firefox OS真正进入这个被谷歌、苹果两大巨头把控的市场,还有很多难题需要解决,比如,如何快速建立并完善自己的生态系统。

欲颠覆传统APP模式

如今,由谷歌、苹果主导的Android、iOS两大移动操作系统的地位已经难以撼动。

据Gartner相关统计数据显示,2013年季度,Android和iOS仍然牢牢把控着移动操作系统市场,二者的市场份额占全球九成以上。其中,搭载Android的智能手机销量仍居位,约占全球智能手机销量总量的74.4%;搭载iOS的智能手机销量约占全球智能手机销量总量的18.2%。

两大巨头公司对移动操作系统市场的把控,让其他竞争者(尤其是新兵们)很难有抢眼的表现。

微软Windows Phone阵营的艰难挺进,就是一个例证。Gartner的统计数据显示,在2013年季度,Windows Phone的销量约占全球智能手机总销量的2.9%,与Android和iOS相比仍不可同日而语,甚至以0.1%的微弱差距位列由黑莓主导的BlackBerry操作系统之后。

Windows Phone高歌猛进了两年但迟迟未能打开局面的状况,向移动操作系统市场的新进入者们证实了一个道理:入局容易,搅局难——开发一款智能手机操作系统相对容易,但新建一个生态系统则实属困难。

在这种环境下,新兵Firefox OS如何搅局?

“Firefox OS是基于HTML5技术的完全开源的移动平台,而这正是我们的优势所在。”宫力在采访中强调。

据了解,Firefox OS是一款基于Linux的、完全由Html5支撑的“网页版”操作系统,可以直接运营网页版应用而无需下载。虽然与Android师出同门,但相比而言,Firefox OS更加开放。

宫力认为,Firefox OS基于HTML5的技术,使得应用开发更为简便。一方面,相比传统APP,WEB版应用的开发较简单;另一方面,开发者基于HTML5技术为Firefox OS开发一款纯WEB版的应用,这款应用将可以同时在Android和iOS上使用。

按照以上逻辑,如果这种开发方式推广开来,传统的APP模式将有可能被颠覆。“这种方式有利于汇聚大批开发者,应用推广将不会成为Firefox OS操作系统成长的障碍。”宫力认为,这正是Firefox OS未来能够在移动操作系统市场立足的关键,它在建立生态系统过程中的阻力将被移除。

也正是这种更加开放的特性,Firefox OS能够吸引一批主流运营商和手机厂商的支持。“它的好处是提供了一个完全开放的平台。”中兴通讯执行副总裁何士友认为,这种可以直接运行网页版应用的特点,将为Firefox OS的成长壮大提供机会。

为什么从新兴市场入手

虽然Firefox OS已经得到了部分手机厂商及运营商的强力支持,但也有一些评论认为,“由于对网络连接严重依赖,所以基于HTML5技术开发的应用存在一定的缺陷,很难带来出色的表现,而这也许会成为Firefox OS的致命伤。”

带着这把双刃剑,Firefox OS有必要从市场边缘探路。从首批搭载Firefox OS操作系统的智能手机的上市计划中不难看出,这个移动操作系统市场的新兵正在以新兴市场为起点,开始它的探试、扩张计划。

实际上,这种扩张计划是安全而有效的。宫力认为,在大多数发达国家市场,智能手机的普及率已经比较高了,要想在这些地区的“换机市场”中撼动Android与iOS的地位,其难度可想而知。

而在新兴市场则不然。在这些市场,还存在着相当数量的功能机用户,随着移动互联网及其应用的渗透,这些用户必然愿意将手中的功能机更新换代为价格较低的智能手机。这意味着,Firefox OS可以从这些市场找到机会。

的全球智能手机销售数据,也基本符合上述市场判断。据Gartner发布的数据显示,在今年季度,全球手机出货量稳定增长,智能手机继续侵占功能手机的市场份额;亚太地区正成为全球手机销量增长的动力来源,在全球4.25亿部手机销量中,有2.26亿来自于亚太市场,而其他市场的手机销售量都有所滑落。

不过,任何一个新兵要想真正成为这个市场的强有力竞争者,都不能只依靠低价产品长期徘徊在市场竞争的边缘,必须在中高端领域也有一席之地。

“以低价智能手机进入新兴市场,只是一个开始。”宫力强调,Firefox OS未来必将进入中高端市场。


据Mozilla首批合作运营商——西班牙电信的亚洲首席地区官Caspar Luyten介绍,到2014年,西班牙电信将与Mozilla合作,把Firefox OS推向至少24个国家,包括发达市场。

在不少手机厂商高管看来,除了Android、iOS之外,第三大移动操作系统仍有成长的机会,它可能是Windows Phone,也可能是Firefox OS这样的开放系统终成长起来。

行业内的这种判断说明,这个竞争加剧、潜力巨大、机遇广泛存在的移动操作系统市场,并没有真正走到“对两大巨头以外的参与者关上大门”的时刻。移动操作系统之争,也许还会有更多的参与者。至于谁能赢得机会,只看它能否在短期内搭建并完善一个新的生态系统,并对这些庞大的资源进行有效整合。

标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻