• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

诺基亚105手机制造成本14.2美元 利润率29%

来源:搜狐IT
时间:2013-07-02

分享至:
   
 

 【搜狐IT消息】北京时间6月30日消息,根据IHS的拆解报告显示,诺基亚低端功能手机105的组件成本只有13.50美元,加上70美分的组装费,总计14.2美元,手机利润率达29%。
  诺基亚105功能手机之所以利润率相当不错,主要是因为它采用单芯片。相比而言,诺基亚1100采用了6颗芯片。

 
  报告称:“IHS将105功能手机与旧款诺基亚1110 进行对比,它们面对的市场相似。1110需要6个芯片,组装成本是105的3倍。”诺基亚105将几乎所有系统功能整合到一个芯片中,大大降低了制造成本。105手机采用的是英特尔PMB7900整合芯片,PMB7900将基带、射频收发器整合,支持GSM/GPRS功能。由于高度整合,105总体只有3个集成电路,之前的1110有6个。
  另外两个IC一个是Skyworks提供的SKY77580,还有一个是美光提供的NOR闪存设备,还有其它一些无源元件,所有芯片成本5.25美元,占了组件总成本的39%。
  105采用的是低分辨率彩色显示屏,成本2.25美元 ,中国天马微电子提供是供应商之一,还有其它企业提供显示屏。(Idle)
标签 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻