• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微软CEO鲍尔默欲借Windows 8.1混合本挑战iPad

来源:腾讯科技
时间:2013-07-02

分享至:
据国外媒体报道, 微软 Build 2013 大会日前在美国旧金山正式拉开帷幕。在此次大会中,微软正式推出了Windows 8.1预览版操作系统。在这一版本中,微软不仅让“开始”按钮重新回到了桌面,而且针对键盘、Outlook、搜索、娱乐等功能体验进行了大面积优化,并号称拥有超过多达800项 的更新。在本周的Build大会期间,微软CEO史蒂夫- 鲍尔默 (Steve Ballmer)还暗示称,全新推出的Windows 8.1混合版将对 iPad 构成巨大威胁,并终证明后者仅仅是一款平板电脑而已。



鲍尔默表示,平板电脑就是平板电脑,这类设备无法提供与笔记本电脑类似的功能,但微软已经凭借着自己的“混合本”进入了当前的“2合1设备”领域。对此,鲍尔默拿联想的ThinkPad Helix为例作出了进一步的解释。ThinkPad Helix本身是一台纯粹的平板电脑,但在同对应键盘相互连接后便成为了一台功能完整的笔记本设备。这一产品搭载了英特尔酷睿i5处理器,拥有一块11.6英寸1920x1080分辨率的屏幕。

简单一点来说就是,鲍尔默希望在本次Build大会传达这样一个理念,那就是Windows 8.1设备相较苹果产品而言拥有诸多优势。其中重要的一点就是用户未来只需购买一台这样的混合设备,而不是两台不同的设备。而且,鲍尔默深知随着能耗控制技术更加出色的英特尔Haswell和Bay Trail处理器的问世,未来肯定将有更多类似ThinkPad Helix的“2合1设备”推出市场。

然而,考虑到苹果公司即将推出iPad 5这一事实,鲍尔默的这一理念恐怕不会很快被外界所接受。外界分析认为,即将推出的iPad 5将采用一块9.7英寸2048x1536分辨率屏幕,相比此前产品更轻、更薄,并预计将搭载iOS 7系统和下一代A7处理器。而且,由于苹果拥有着十分繁荣的第三方外设市场,用户只需要购买一个键盘就可以将iPad变成一台“笔记本”。

当然,除了全尺寸iPad以外,下一代iPad mini的推出甚至有可能比iPad 5更加受到市场的欢迎。

值得一提的是,我们也不要忘了苹果公司刚刚发布的2013款MacBook Air。这款产品已经得到了业内人士的诸多好评,且到目前为止还没有哪一款Windows超极本能够赶上MacBook Air的销量。

那么,鲍尔默所谓的Windows 8.1混合设备将抢走下代iPad用户的言论是否合理呢?关于这个问题,我们似乎在去年Windows 8发布之初就已经讨论过了,而大家现在也已经知道了当时这一问题的答案。

















标签 微软 鲍尔默 Windows8.1 iPad 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻