来源:电子工程网
时间:2013-07-02
腾讯科技 郭晓峰
一直以来, TD-LTE 备受业界瞩目和期待。去年刚刚起步的它,要面对来自各个方面的困难和自身的诸多短板。如今,时隔仅仅一年,无论是产业链催熟还是全球范围内的规模商用,TD-LTE都取得了跨越式的发展。截至目前,在全球已经发布商用的TD-LTE网络已达17个,尽管与FDD LTE商用数量还有很大差距,但其发展速度之快也已令人惊叹。 去年,TD-LTE的商用网络在全球范围内仅有5张,国内的规模试验网建设也是刚刚起步。据腾讯科技从 华为 方面了解到,截至今年4月,全球共部署了42张TD-LTE商用网络,其中17张由GSA公布正式商用,TD-LTE总用户数近300万。而在这17张正式商用的网络中,华为参与建设了包括日本软银、英国UKB等在内的13张网络。 此外,全球已有175张LTE商用网络,华为则部署了85张LTE商用网络和70张EPC商用网络。华为LTE已进入全球70多个首都城市及九大金融中心:伦敦、香港、新加坡、苏黎世、首尔、东京、日内瓦、多伦多等,TD-LTE俨然已成为华为无线增长快的领域。 芯片和终端摆脱短板制约。相比一年前,芯片和终端成为TD-LTE发展的短板,如今的TD-LTE芯片与终端已经取得了突破性的进展。根据GSA的统计,截止到2013年4月,全球共发布166款TD-LTE终端,其中包括16款TD-LTE智能手机,且79%的终端支持多模多频。 知名终端厂商纷纷推出TD-LTE产品,如三星的Galaxy S3/S4、华为Ascend P1/D2以及诺基亚、摩托罗拉、夏普和HTC等均有不俗表现。TD-LTE芯片发展迅猛,所有的芯片厂家至少都推出了双模(LTE TDD/FDD)芯片,其中,高通推出六模(全模)芯片,海思则推出五模芯片。 华为TDD产品线总裁邓泰华在接受腾讯科技采访时表示,“华为把TD-LTE领域作为战略发展方向,一直以来都是坚持端到端投入。即从网络设备、芯片到终端的持续投入。” 据了解,华为海思先后推出了Balong710、Balong910及Balong720等系列TD-LTE芯片,采用28nm单芯片系统并全面支持双流波束赋形、语音回落、载波聚合、Hetnet以及下Comp等众多前沿技术特性和解决方案,截至今年4月,华为共发布30多款TD-LTE终端,除了基础应用的USB Dongle/CPE/Mobile WiFi外,还有Ascend P1/D2 TD-LTE多模手机,带VPN/VOIP功能的企业应用CPE。 与此同时,国内TD-LTE规模试验网建设的速度今年也在加快。中国移动在13个城市部署2万基站的任务正在加速进行,其中华为承建的杭州、温州两市已率先试商用,放号破万。同时深圳和广州两市也于今年2月底启动试商用。此外,中国移动已经启动价值200亿的TD-LTE设备招标,基站数接近20万。 而面对网络建设频率问题,邓泰华也透露,“由于中移动的整个网络非常复杂,每个省份建网的需求都存在一定的差异,所以华为今年推出了面向中移动的各种场景解决方案。不管中移动采用何种建网模式,是采用F频段升级和F频段新建,还是D频段新建都可以满足。” 华为能取得的这样的成绩自然离不开其在LTE领域的大投入。在华为内部发展规划中,TD-LTE是其无线优先级的投资策略之一,专职投入4000名工程师,11个海内外研发中心。此外,华为十年以来累计投入1200亿人民币用于研发,其中去年研发投入就达299亿人民币,占收入的13%以上,而在LTE领域的投入占据绝大部分。 目前来看,无论是国内还是国外,TD-LTE的商用部署都呈现出加速的态势,作为重要的4G标准之一,TD-LTE的技术优势和商用价值已经得到业界的普遍认可,2013年,全球TD-LTE基站规模预计达到35万,而到2014年,这一数字预计将被提升至50万。 |