来源:中国电子网
时间:2013-07-02
人必须有日光与暗夜,才能确保身体健康。本文将先简述光与暗夜对生理时钟的影响;再简单回顾,夜灯如何危害人体健康,特别是蓝光与高色温的白光,其如何直接伤害褪黑激素的分泌,除了影响睡眠品质之外,长期下来,亦将导致某些癌症罹患风险攀升。
为回应医界的呼吁:入夜若须点灯,应避免使用蓝或白光,我们特别利用有机发光二极体(OLED)照明技术,设计、制作一个非常节能又生理友善的、像烛光的夜灯。后,简单介绍此一类烛光OLED的优异特性,期望读者可以借此资讯,为自己、为家人挑选安全夜用的光源,或一起开发节能又对身体友善的安全夜间照明。
健康照明需求看涨
现代人已经渐渐明白,光不是越亮越好;而且,只有节能,也并非好光。好的光源,除了节能,更必须对人体无害。试想:在保护孩子眼睛与节省能源之间,我们将会如何选择?在保护家人身体健康与节约用电之间,我们的抉择又会是如何?再想:适合白天、工作使用的照明,也适合用在夜晚、休息的时候使用吗?
人类曾想方设法,要点亮暗夜。近来的医学发现,夜间点灯不一定是福?尤其是近30年,夜晚大量使用明亮的电子照明设备,特别是照射明亮的白光或蓝光,致使罹患乳癌和肠癌等案例急速增长,已经引起先进国家的注意。
据估计,2012年,全球照明的产值,约在新台币3兆元;平面显示器的产值,至2018年,才会达到同样的产值,此明显意味着,加速发展创新照明技术产业的重要性与急迫性,绝不低于发展创新显示技术产业。在全球一窝蜂发展节能照明的时刻,健康照明的议题与商机,一直被忽略,其实,发展节能又对人体健康的照明灯具,才会有高的附加价值,更是永续之道。
光、暗夜与生理时钟息息相关
人和许多生物生理时钟的运作,与光源的照射紧密相关。在白天,日光能刺激可体松(Cortisol)的分泌,以使人保持清醒、有活力;进入暗夜之后,褪黑激素会渐渐大量的分泌,而使人放松。褪黑激素除有益人们入夜舒眠之外,更是一种保护人体、抑制肿瘤的荷尔蒙,然在不恰当的时间照光之后,生理时钟错乱,褪黑激素的分泌受到抑制,除影响睡眠品质、降低免疫力之外,长期下来,对人的身体健康,影响甚巨。
史帝分包立(Steven Pauley)指出,生理时钟依靠暗夜和亮光运作,暗夜得以让人在凌晨2?4点,正常分泌褪黑激素;明亮的日光,则可以使人启动或重新设定生理时钟,而此一系统,乃是借着光子进入人眼的视网膜所启动的。这段陈述,正是古人智慧「日出而作,日落而息」以维持身体健康,好的科学诠释。
不当的照光,会对生理时钟,产生不良的影响,而这些影响,有提高某些癌症罹患的风险。针对这一点,国际癌症研究署(International Agent for Research on Cancer)的结论是,涉及日夜阻断的轮班工作,对人类可能是致癌的。
以色列库鲁格(I. Kloog)的研究发现,在他所探索的一百四十七个社区当中,夜间灯光亮的社区,其妇女罹患乳癌的机率,比夜间灯光暗社区的妇女,高73%;其他的研究亦指出,妇女罹患乳癌的机率,和非白天轮班之间,有相当的关联;拔勒斯克(Blask)的报告指出,夜间照光,会使人产生睡眠困扰,且会抑制褪黑激素的分泌,并降低免疫力,也会增加乳癌、结肠癌、前列腺癌和子宫颈癌罹患风险。
阻碍褪黑激素分泌含蓝光的白光为元凶
因为褪黑激素对人体健康的重要,而素有「脑白金」的称呼;然而,夜间照光,却会严重抑制它的分泌。夜光抑制褪黑激素的程度,跟照光时间的长短、照光的强度及所照光线的波长,均有显著关系(图1)。
图1 照光的时间越久、亮度越强、波长越短,对褪黑激素抑制的影响越大。
Lockley等人指出,在照光总量相同的条件下,低照度但长时间的照射,如持续6.5小时,会比高照度但照射时间短者,如1.5小时,对褪黑激素的抑制更显著。 Brainard等人指出,照射的光量越多,对褪黑激素会有越强的抑制;Hanifin等人指出,照射光源的波长越短,也就是光线的能量越高,对褪黑激素的抑制越严重(图2)。
图2 光照的波长越短,也就是波动的能量越高,对褪黑激素抑制的影响越大。
Thapan等人亦发现,随着照光的波长从548奈米的绿光,逐渐降低为456奈米的蓝光,褪黑激素分泌受到抑制的程度,升高十倍;当波长继续减为424 奈米的泛紫光或靛光时,抑制效果继续上升,并未因人眼对趋近紫外线的光感受度降低而减少,因此除蓝光不适宜入夜照明使用之外,深蓝与紫光,更是不宜。
从光源对生理影响的角度观之,Kozaki等人的研究,具有很高的参考价值,因为他们直接采用一般照明灯具进行人体实验,而非理论研究用的单色光。结果指出(图3),若使用色温5,000K的冷白萤光灯,在半夜照射1.5小时200勒克斯(Lux)的光,将抑制78%褪黑激素的分泌;若是使用色温3,000K暖白的萤光灯,则抑制约50%;色温减至2,300K时,仅会抑18%;若是再将色温降至2,000K以下,预期会有更少的抑制影响;换言之,安全的夜用光源,其色温应该是2,000K以下。
图3 入夜之后,照射光源的色温越低,也就是蓝光越少、红光越多,对褪黑激素分泌的影响越小。
以上的实验结果,跟另外一项独立进行的模拟计算结果吻合;根据Schulmeister等人研究指出,在100勒克斯的照度下,要抑制50%的褪黑激素, 白光LED仅需13分钟;冷白萤光灯需15分钟;色温2,500K的白炽灯泡则需39分钟;色温1,900K的蜡烛为66分钟(图4)。此结果再次确认, 含有蓝光越多的高色温光源,越不适合人们入夜使用;此处,100勒克斯,乃是一般居家照明的照度,而一般办公室为500勒克斯上下。
图4 蓝光越多,光源的色温越高,对褪黑激素的压抑越快速。
蓝光含量极少拟烛光适用于晚间点灯
蜡烛光确实有几项好处,除了大众所熟知,它那橙红光色在晚餐时分所营造出的浪漫氛围之外(图5),重要的,烛光对褪黑激素的负面影响小;简言之,在现有光源当中,烛光能营造罗曼蒂克氛围,并为人体友善。
图5 拟烛光OLED映照在葡萄酒杯上的氛围,与烛光完全相似,上图对照的是冷白萤光灯管与白光LED的映照效果。
蜡烛会是对人体比较安全的夜用光源,主因是它的光谱当中,橘光、红光含量较多,而蓝光的含量非常的少(表1)。相对于高能量的蓝光,属于长波长、低能量的橘光、红光,其对褪黑激素所产生的负面影响,低得相当的多。定量上,蓝光伤害褪黑激素的强度,是红光的一万倍,这也是说明为什么医界不断呼吁,入夜临睡前,切勿照射蓝光或是含有蓝光的白光。
按此,蜡烛或许是的夜间照明光源,但因为耗氧、黑烟、烧伤、火灾等因素,加上蜡烛的耗能,而被白炽灯泡取代。
近年来,节能意识抬头,欧、日等国将陆续停止生产、禁用白炽灯泡;而萤光灯管,仍有色温偏高、含汞与其他潜在不利的因素,因此找寻更安全的替代光源,便至关重要。
消除蓝光光源OLED为拟烛光方案
尽管烛光的优点非常显著,但蜡烛的能量效率极低,也是一项致命伤。燃烧等同1瓦特能量的蜡烛时,只能产生0.1个流明的亮度;而拟被淘汰的白炽灯泡,尚有10~15个流明瓦。
新世代的固态照明光源:LED及OLED,是目前节能的新选择;然而,虽已进入大量生产,白光LED几乎都是以蓝光做为主要的组成光源,显然不是夜间照明的良好选择。相对的,OLED拥有各种光色的染料,具有度的光谱可调特性,可以完全避除蓝光的使用,更能够自由裁选出接近烛光光色的光谱,将是取代白炽灯泡做为夜间明的主流。
2012年12月,国立清华大学实验室发表拟烛光OLED,此乃继5,000年前埃及人发明的蜡烛以来,个可由电力驱动且没有温室气体排放的拟烛光光源;此光源除了提供知觉温暖的照明氛围之外,更可免除烛火所可能引发的烧烫伤,更去除烛火的闪烁不定及眩眼缺点(图6)。
图6 与蜡烛光比较,拟烛光OLED可以控制发光方向与亮度,不会有眩光与光线突兀的问题。
此一拟烛光,系采用高效率的OLED所制作,所以非常节能,至少比蜡烛节能三百倍,也比白炽灯节能四倍;另外,此一拟烛光OLED,更没有令人感到灼热的红外线放射,因此将是一种会令人心理温暖的冷光。
该拟烛光OLED,包含发光层、助发光层、电流注入层及导电电极(图7),烛光虽呈现橘黄色,但其光谱包含大量的红、橙与黄光,与微量的天蓝光。为使拟烛光OLED光色贴近蜡烛光谱,在发光层部分,采用红、黄、绿、蓝四种烛光互补色发光体;为了提高效率,在发光层前后以助发光材料包覆,促进电流流入发光层,并于助发光层外再以电流注入材料包覆,后镀上电极,即为拟烛光OLED。
图7 拟烛光OLED元件(左)由数层薄膜组成(右),每层厚度约30奈米,层数再多元件还是一样轻薄。
拟烛光OLED有望成为夜灯主流
此一拟烛光OLED的研究成果,已获得国际著名期刊-前瞻功能材料(Advanced Functional Materials)接受刊登;该期刊以优先顺位,对此论文进行编辑、校稿并网上刊载,且在其材料眺望(Materials Views)网上专文刊载,以做为2012年圣诞节的特辑。
以人体健康的角度来看,夜晚使用蜡烛的色光是相对上为安全的;但因为蜡烛的能效太差,而被白炽灯泡取代。现在,拟取代白炽灯泡的节能光源,几乎全数是高色温的白光,其等色温,不只高过白炽灯泡,更高过烛光甚多,非常不利于入夜照明之用。也因此,光色、色温和烛光相近的拟烛光OLED,其能源效率高过蜡烛三百多倍、高过白炽灯泡四倍以上,既节能且人体友善,将是黄昏后入睡前的照明主流,预期拟烛光OLED的推出,当可改写人类夜间照明史。
(本文作者周卓辉为台湾清华大学材料系教授;谢浚宇为该系毕业生)