• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel 高端SSD 530即将到来:首次配置M.2接口

来源:mydrivers
时间:2013-07-02

分享至:

今年3月底的时候我们曾经见过一张路线图,曝光了Intel未来固态硬盘的发布规划,其中定位高端消费市场的SSD 530系列值得关注,不过现在已经7月份了,原定季度就发布的它仍然迟迟不见踪影。

VR-Zone得到的情报显示,SSD 530系列将在今年第30周发布,也就是7月8-12日。

该系列会提供多种规格:一是标准的2.5寸,容量有180GB、240GB、360GB、480GB,厚度为7毫米;二是迷你型的M.2,容量有80GB、180GB、240GB、360GB。它们都支持SATA 6Gbps,闪存都是MLC NAND。

M.2接口是Intel极力倡导的标准,已经有不少产品问世,但是在Intel自家固态硬盘上还是次看到。

不过主控制器和闪存工艺尚不清楚。据推测会和SSD 520系列一样继续使用SandForce SF-2281,闪存工艺则进步到20nm。

路线图还显示,定位低端的SSD 335系列将会一直持续到2014年季度,不会更新。

而相比于消费市场上小打小闹,企业领域将成为Intel固态硬盘的重点战场,并划分为三大系列,容量将高达2TB,这里就不多介绍了。

在此之前,Intel已经宣布将陆续停产SSD 313、320、520、525、710五大系列的固态硬盘。

标签 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻