近日,谷歌版操作系统 Android 4.3 的固件终于泄露到网络上了,有意思的是,谷歌所有的亲儿子包括 Nexus 4、Nexus 7 或 10 都无法刷入此固件,只有三星的旗舰手机 Galaxy S4 可提前尝鲜。虽然目前为止,谷歌仍未将该新版系统正式发布,但随着此 ROM 的泄露,越来越多的新特性也随之曝光。
威锋网日前从已刷完 Android 4.3 ROM for Galaxy S4 用户的网上晒机贴了解,该新版本系统中变化的确不少,不过看起来变化甚是轻微,大部分仍与 Jelly Bean 保持一致。比较明显的变化在于 Wi-Fi 设置发生了改变,其中重要的一点在于,即便 Wi-Fi 设置为“关闭”,应用程序仍支持搜索 Wi-Fi 热点。
有位晒机的 Android 4.3 用户通过查看代码发现,谷歌此举是为了提高定位精确度,即便 Wi-Fi 关闭了,谷歌定位服务和一些应用程序仍会扫描附近的网络。如果用户不希望一直扫描,也可以在高级设置中将“总是扫描”关闭。
相信很多 Android 机友并不希望 Wi-Fi 一直处于工作状态,毕竟如果用于定位,说明 GPS 芯片也正在工作中。在这种情况下,对于电池电量的消耗可能会飞快,或者说谷歌大大改进了 Android 在 Wi-Fi 使用下的耗电情况,相信大多数机友宁愿相信谷歌希望通过这种方式,为地图服务收集 Wi-Fi 网络热点资料。
此外,泄露版 Android 4.3 中,我们还看到了有些用户提及的字体变化。部分用户表示,谷歌对 Android 4.3 的 Roboto 字体进行了调整和改善,包括 Roboto Regular 和 Roboto Thin,新版中 Roboto 字体文件的大小明显大于 Android 4.2.2,至少大 30%,似乎超过 15 种字形又被添加到了其中。
当然,上述这些新发现并非 Android 4.3 升级的全部,整个新版本同样也换了一套主题,字体比之前更精细了,似乎整个系统也变得更加顺畅起来。近的消息中还提到了 Android 4.3 还有一大改变应该是在相机方面,谷歌进一步的优化了相机界面,并新增了Bluetooth Low Energy(低功耗蓝牙技术)功能,系统支持 OpenGL ES 3.0。