来源:电子工程专辑
时间:2012-03-02
目前,中国本土IC厂商已经在小功率AC/DC和DC/DC电源、各类LED驱动器、电池管理、电池电量监测等消费电子应用方面取得优势。在今年的IIC展会中,就涌现出来许多优秀的本土电源IC厂商,在这一领域中尽显风流。上海华润矽威作为一家本土的IC设计企业,产品线覆盖AC/DC和DC/DC转换器、电池管理和LED照明/背光驱动等。
华润矽威总经理方乐章表示,矽威的产品在成功汲取世界先进科技的基础上,融技术创新与精湛工艺于一体,由来自美国硅谷及中国的优秀工程师们倾力打造。公司核心研发团队为多位具备丰富模拟IC设计经验的资深工程师组成,在产品工艺设计及生产加工方面同样独具优势。
在厂商扎堆的转换器战场取得一席之地
由于中国,特别是深圳目前是世界上消费电子的主要生产基地,为数不少的国内终端系统厂商,在手机及消费电子领域取得了很大的进展。中国制造商的崛起成就了许多AD/DC或DC/DC厂商,其中华润矽威就在这一领域的市场取得了不小的份额。有一款产品一个月出给一个客户可以达到7、8百万颗,而且是供应商。
华润矽威此次在IIC展览中同时展出的新品中就有两款转换器产品:DC/DC异步降压控制器PT1115和AC/DC电流模式PWM控制器PT2209。PT1115是一款适用于车载USB适配器的降压转换器,输入电压7~35V(极限48V),具有输出线缆电阻电压补偿功能。该功能通过电容进行设定,其工作频率可通过外部电阻设定范围为50k~250kHz。另外抖频功能的加入还可有效降低EMI。PT2209则是一款电流模式PWM控制器,适用于充电器、适配器、机顶盒等。低启动电流,低工作电流,低待机功耗。集成的多种保护功能可处理各种系统故障,包括逐周期过流保护,过功率保护,外部可编程过温保护,VDD过压保护及欠压保护。
与AC/DC相比,由于LED照明与大尺寸背光是近几年出现的新兴市场,且技术在迅速演进,这让中国本土IC厂商看到了技术创新的机会。抓住LED照明驱动电源的核心技术,即驱动芯片的设计制造技术,努力促进新一代的芯片开发,是中国IC产业的一个新机遇。方乐章表示这一领域,我们与国际公司相差得并不是太远。
据悉,在LED照明方面,矽威的PT4115几乎已是业界MR16应用的标准芯片,每月供货数百万颗,产品远销海外十几个国家,包括欧美、日韩及其他亚洲地区等,“但目前这个市场面临众多的国内外竞争者,国内有陷入产品低端、打价格战等不良行业秩序的危险,”方乐章说。所以矽威以PT4115为基础,快速开发出其他各种芯片,含盖了各样的灯具型式及大小功率如T5/T8日光灯、PAR灯、球泡灯、玉米灯及路灯等,也综括了隔离及非隔离方案。
此次在展会上展出了LED背光控制器PT4113。该产品集成了两个独立控制的LED驱动单元,可以实现高效率的输出。两路驱动输出端设计为具有180度的相位差以实现在高功率情况下的小电流纹波输出。此外,PT4113还支持两通道独立的脉宽调制(PWM)调光控制和两通道共用的模拟调光。PT4113为LCD TV等提供非常便捷灵活的系统设计手段以及3D显示的需要。