在过去的半年里,在
移动处理器
领域我们能看到的进步不是一点点。新的设备不断上市,新的跑分谍照不断泄露,新的SoC们不停登场。
The next generation——下一代
在今年早些时候,我们都在盼着的是ARM新一代Cortex A15处理器登场——在Cortex A9的基础上有极大的性能提升。大家也都知道在过去的三个月我们在这里看到的改变就是处理性能的飞跃。年初时发布的机型(比如Xperia Z)已经被更快更强的硬件们所赶超。
高通的骁龙系列
高通现在做的依然是它拿手的——给厂商们提供一站式解决方案。他家并未直接采用Cortex A15架构,而是完善了Krait CPU内核,更新的Krait 300已经见诸骁龙600。
打那以后,由高通这批芯片驱动的手机们陆续推出,三星的Galaxy S4和HTC One是其中见到的为强劲的两只旗舰。在性能上,事实已经证明骁龙600比上一代上有长足的进步,并且在绝大多数的跑分中都有不俗的表现。
同时在中低端骁龙400和骁龙200上,我们也已经开始听到了各种新机型。今年的高端手机领域已经获得了非常大的提升,而下半年这些不同定位的处理器应该会给中低端的设备打入一支强力兴奋剂。
当骁龙600在高端机市场热卖时,高通的下一件大事——骁龙800也已经初露端倪。
从初的Pantech IM-A880在Antutu砍下30133分到传闻中的加强版Galaxy S4;同时我们也看到了AnandTech和Engadget的工程机测试结果,跑分表现均在32000分上下。总之,所有这些加上官方和非官方的信息都共同说明了一个问题——这货是真的猛兽。
骁龙800强劲的性能表现无疑应该归功到Krait 400 CPU和Adreno 330 GPU(在Adreno 320的基础上有50%的性能提升)。高通在骁龙800上对图形处理有着很高的重视,这也是它家块支持OpenGL ES 3.0标准的芯片并在图形API上有很高的开放度。
三星Exynos 5 Octa
三星自己号称这是全球首款的八核怪兽Exynos 5 Octa。Exynos版的Galaxy S4长期稳坐性能榜单前列,是当前市面上快的手机之一。
这块SoC是块采用big.LITTLE架构的处理器,由4颗Cortex-A15负责处理整段的高负荷任务,同时另外4颗低频的Cortex-A7处理碎片化的轻量级任务。
应该说这款芯片在峰值表现上不算强,但也是强之一,但不能很好地在性能和能耗间保持平衡。
总体Exynos当前的应该保持不了多久,其他的厂商们已经开始在高能耗Cortex A15架构之外的探索新的解决方案,但三星还没有表示有更新的计划。
Intel Clover Trail+和Baytrail
说到Intel,虽然当前在产品上Intel不算有很大的赢面,但今年它总算拿出了几款能对ARM造成威胁的产品。
我们从去年起就开始听说Clover Trail+,而现在市面上也已经有了以它为核心的机子。从跑分的情况来说,总体还不错。跟前几代Atom芯片(落后于ARM核心)不同的是,Clover Trail+在性能和能耗间把握地很好。
然后是Baytrail,Intel声称全新的Silvermont架构会进一步提升性能和能耗上的表现——理论上听起来确实不错;但我们预计终的发布有可能还是能跑分上能胜过当前的Cortex A15设备,但节约能耗以闲散任务状态下的低消耗达成,而不是解决高负载下的节电问题。
当下Intel的关注点并不只在手机和平板,事实上它的很大一部分重心还是在笔记本上。
Intel已经表示它会将Silvermont架构用在Pentium和Celeron系列上,同时还有BayTrail作为移动芯片。用同样的处理器技术驱动平板和笔记本也意味着进一步模糊两者的界限。目前Intel还没有确认官方的命名规则。
后总体来说,Baytrail应该会比三星家的Exynos系列强出不少,能和骁龙800干一场,但终还是逃不过被秒杀的命运。
Nvidia Tegra 4和4i
Nvidia在过去这段时间表现得并不高调,关于Tegra 4和Tegra 4i的设备我们从年初就开始听到了,这其中火的应该要数Shield这款Android掌机。另外,虽然Tegra 4的跑分要比Cortex A15优越很多,但是没有主频上的明显提升,还是会让人怀疑这款芯片在实战时应对大多数应用时的表现。
Nvidia自家的优势在于图形技术上,但在Tegra 4上貌似还是伤了大家的心——不支持现有的技术规范,GPU计算方面完全不支持OpenCL,连自家的CUDA也不支持,图形规范上也不支持OPenGL ES 3.0。
而Tegra 4i同样也比较低调,目前还没有设备确认是使用这快芯片的,关于性能上的信息也并不多。Tegra 4i携带的4核Cortex A9也表明这不是跟顶配竞争的节奏,但伴随着其他处理器对LTE的支持,Nvidia再不完善就要落一截了。
Tegra 4大约会在这个季度末上市,4i也会随后在今年晚些时候出来——上市时间上的推迟也会进一步加大它在这一代处理器上的竞争风险。
不过在GPU架构上,Nvidia的计划是成为移动GPU市场上的ARM。它将会允许其他厂商在他们的SoC上使用他们的图形技术。不过这样,他们就会跟ARM的Mali GPU加上Imagination的PowerVR GPU正面交火。
联发科四核
联发科一向以廉价的低端处理器为大家熟知,近他们发型了一款新的四核芯片MT8125,面向平板。MT8125是基于ARM Cortex A7架构主频1.5GHz,集成PowerVT 5XT系列图形处理器,支持全高清1920×1200分辨率显示,1300万像素摄像头和1080p视频录制。
联发科现在走的也是高通的一站式解决路线,处理器内置WiFi和GPS,并且有3个型号——内置HSPA+,2G或者是只有WiFi。这使得这款芯片在新兴市场中更有竞争。除了四核的CPU和图形芯片,得益于移动技术的发展,MT8125在设备上还是足以支撑绝大多数的应用的。
同时上个月联发科还宣布他们正在研发自己的big.LITTLE 架构,跟三星Exynos 5 Octa类似,不过使用四核代替了八核。这款芯片会被命名为MT8135,性能会比MT8125略为强劲一些,采用两个更快的Cortex A15核加上两个Cortex A7核(所以其实是 Exynos 5 Octa的2:2版本)。
联发科的风格一向是降低主频来降低功耗,不过考虑到通常是用在低端设备上(电池更小)所以也不是什么坏事。
未来发展
ARM Cortex-A57
ARM A15的接班人全新的Cortex A57在近期已经过了Tape Out阶段,不过离它在移动设备上量产还有很长一段时间。ARM表示的芯片在跟Cortex-A15相比等耗能输出三倍的性能。而在当前芯片的运行速率下,它能提供5倍的电池续航。
AMD同样也在研发Cortex A57/A53的big.LITTLE架构处理器,传闻比当前的Exynos 5 Octa表现更好。不过这些芯片可能要等到14年才会到我们的手里。
x64的时代
ARM的下一代处理器另一项重要的特性就是引入了64位处理技术和新的ARMv8架构。64位处理将使得Cortex-A50系列输出更强的性能,同时降低能耗。
在过去的三个月里,其实我们已经看到了非常多的处理器消息。这些新的SoC们是否让你更新设备的冲动,或者你觉得当下设备的处理器其实已经够用了呢?