6.44英寸大屏手机 用户Hold得住
在2013夏季新品发布会上,索尼发布了全球、薄、快的Full HD
智能手机
Xperia·Z Ultra XL39h、首款支持中国移动TD-LTE的4G智能手机Xperia·SP M35t、中国联通定制智能手机Xperia·C S39h等三款全新智能手机。
索尼集团执行副总裁铃木国正亲自主持发布了Xperia·Z Ultra XL39h。记者注意到,这款手机的屏幕长达6.44英寸,这在市面上非常少见。不少人也因此而担心,并不是所有用户都能hold住这么大的尺寸。
对此,索尼移动通信大中华区副总裁兼市场部负责人郑书仁表示,这款产品已经做过用户调研,结果显示在亚洲地区的接受程度比欧洲地区还要好。“我觉得亚洲人还是比较喜欢让人家看到他在用什么产品,这样一款抢眼的手机很有希望打造成新的潮流。”
索尼官方数据显示,按照计划,其在2013年财年的发货量将达到4200万部。在销售渠道方面,索尼移动正加强与国内三大运营商的合作。此外,索尼在北京、上海、广州的多家直营店Sony Store已开业,并计划在全国其他一线城市开设多家体验店。业内人士认为,索尼正在整合内部产品资源,并开始对苹果与三星展开“体验式营销”反攻。
Lenovo
联想
5.5英寸FHD新机 成国货者
国产手机方面,联想集团携十余款智能终端首次亮相亚洲移动通信博览会。
作为中国市场占有率排名第二的智能手机厂商,联想今年6月发售的智能手机K900成了展台上的亮点。K900正面配备了一块5.5英寸FHD级别的1080P屏幕,另外采用不锈钢+聚碳酸酯机身,整机厚度也仅为6.9mm,被认为是国产手机的者。
此外记者在现场还看到,为展现S75的防水性,联想将这款手机浸泡在鱼缸中。据悉,这款手机全机身的封闭设计,使其在1米水深中仍可保持30分钟的正常工作,手机表面脏污后也可直接冲水洗净。
联想集团高级副总裁、Lenovo业务集团总裁刘军表示,2013年Lenovo业务集团聚焦的四大战略中,重要的一项就是智能手机加速全球扩张。据了解,过去两年,联想是全球成长快的智能手机品牌。短短8个季度,联想就超越了诺基亚、摩托罗拉等国际巨头,连续11个月稳居中国市场第二。
SAMSUNG
三星
作为目前全球手机市场的“绝对一哥”,三星在大屏手机上可谓新品不断。从早的GALAXY NOTE系列至即将发布的Mega5.8/6.3等机型,都堪称经典之作。
目前三星系列中屏幕的手机为Mega6.3,该机型配备6.3英寸PLS HD显示屏,显示表现出色,硬件配置也比较强劲,搭载三星Exynos 5250双核处理器。
身为“大块头”,三星Mega6.3看似不便携带,但神奇的是,当你将它抓在手中时,会感到意外地好拿,而且它比想象要来地轻。
依靠手机市场的影响力和营销能力,三星一直占据着全球手机市场的把交椅。目前三星大屏手机主要还是瞄准高端商务人士,与那些3000元左右的手机比起来,三星大屏智能机不管在档次还是功能上,都是其他品牌难以超越的。
统计数据显示,中国智能手机的发货量正以每年6%的速度增长,到2017年手机数量超过4.6亿部。毫无疑问,中国的智能手机市场相当巨大,这也导致各大厂商展开了一场“硝烟弥漫”的市场份额之争。
作为各品牌“攻占”市场的策略之一,推出新品自然成了厂商的重头戏。在6月25日于上海举办的亚洲移动通信博览会上,记者发现三星、索尼、华为、步步高、联想等十余家厂商,都携带各自的新品及重头产品亮相。记者注意到,几乎所有厂商的新品,都搭配了至少5.5英寸的大屏幕。
此前,国际知名数据公司IDC在一份报告中指出,受运营商对定制产品功能需求的影响(屏幕超5英寸、搭载双核/四核处理器),以及三星Galaxy S和Note系列产品的拉动,大屏幕产品正在跨向“更大”。
华为
HUAWEI
作为国产品牌的领头者,华为在大屏手机上的开发也先人一步。早在今年4月份,屏国产手机之称的华为Mate就已全面上市。记者注意到,华为Mate采用直板触控造型,正面配有一块6.1英寸全贴合的IPS屏幕,分辨率达到了1280x720像素,显示效果相当不错。
其机身内部配有一颗海思K3V2四核芯片,主频达1.5GHz,配上1GB运行内存以及基于Android 4.1系统的Emotion UI,整体运行流畅、后置800万像素摄像头包含LED补光灯,足以应对日常拍摄需求。
在各品牌开始布局大屏手机之时,华为则适时推出了一个大屏手机新的品类名称:Mate。
同样是跨界于平板与手机之间,华为Mate巧妙占据了6.1英寸这一尺寸,而这也是手机单手操控的几乎极限尺寸。拿Mate来攻打同为安卓阵营的三星NoteⅡ,自然也成为华为在超大屏手机上布下的一招大棋。
康佳
KONKA
作为老牌国产手机品牌,康佳在大屏手机上也开始发力,其首款明星产品凡高于5月底正式发布。据悉,这款产品是康佳上半年打造的强明星产品,由300多人的研发团队经过8个月开发出来的结晶。
记者了解到,康佳凡高手机采用4.8英寸AMOLED HD极致高清大屏,这款高清炫丽屏以往只用在三星的旗舰机型上,是三星S3同款屏幕。
康佳手机董事长李宏韬表示,康佳手机选择“为大众而生,为沉默代言”,为广大对品质有高要求同时对价格比较敏感的人群服务,做到物美价廉。康佳将产品价格控制在1000元-2000元之间,让大多数人都买得值。无论白领、蓝领抑或是学生,都能够以亲民的价格在康佳获得世界一流的产品和服务。
业内分析
IDC数据显示,截至2013年季度,5英寸以上智能手机的市场份额已经占到了7.5%。预计到2013年年底,这一数字将增长至20%。对于目前手机市场出现的大屏幕手机集中上市抢份额的情况,有业内人士认为,这与中国人在手机上的使用习惯不无关系。
“中国消费者对价格普遍更加敏感,他们期望通过一次性投入获得手机与平板电脑体验的结合,从而得到更好的移动多媒体体验,因此中国消费者相比欧美消费者对大屏幕手机接受度更高。”Strategy Analytics无线设备研究室的分析师Alvin Wu评论道。
Strategy Analytics用户体验研究总监Paul Brown认为,随着消费者可接受的智能手机屏幕尺寸增大,许多智能手机厂商都在设计更大屏幕的产品。“近几个月许多厂家推动大屏幕尺寸产品的意图很明显。”
Strategy Analytics用户体验研究副总裁Kevin Nolan也表示,随着屏幕尺寸增大,消费者与终端交互的方式也需加以考虑。“大尺寸终端更难实现单手操作,因此用户界面的设计便于用户跟终端进行互动,尤其是屏幕按键的位置,变得非常重要。”